This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN04050A:请求支持:直流转换器不符合航空电子设备测试条件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN04050A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1547560/ptn04050a-request-for-support-dc-converter-not-meeting-avionics-testing-conditions

部件号:PTN04050A


工具/软件:

我们最近购买了您的非隔离式直流转换器型号[PTN04050AAH]、用于航空电子设备应用。 在资质认证测试期间、我们观察到器件未满足以下性能条件:

1. 48 小时内测试@65°C、–5V@0.5A 和–12V@0.4A
2.振动前@ 8g 每个 5min(X、Y、Z 轴)
3.热循环–40°C 1 小时,+65 °C 1 小时,共 13 次循环
4.振动后@ 8g 每个 5min( X、Y、Z 轴)
5.在环境温度下进行 8 小时耐久性测试
6、整个 LRU 测试在环境温度下还需要 8 小时

鉴于此应用程序的重要性、我们希望您能立即协助确定根本原因并提供解决这些问题的指导。 如果有任何建议的配置更改、文档更新或诊断程序可以支持我们的工作、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您观察到的失败是什么? 此器件在其产品页面上标记为已停产(不再投入量产)、不推荐用于新设计。

    如果您告诉我输入/输出电压和负载电流规格、我可以查看合适的器件。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 varun:

    我希望您不理解我们购买此 PTN 模块的问题、并将其提供给我们的客户、该模块用于航空航天应用、下面是该模块耐久性的测试标准。 您能否检查并告诉我以下测试标准是否适用于该型号  

    1. 48 小时内测试@65°C、–5V@0.5A 和–12V@0.4A
    2.振动前@ 8g 每个 5min(X、Y、Z 轴)
    3.热循环–40°C 1 小时,+65 °C 1 小时,共 13 次循环
    4.振动后@ 8g 每个 5min( X、Y、Z 轴)
    5.在环境温度下进行 8 小时耐久性测试
    6、整个 LRU 测试在环境温度下还需要 8 小时

    鉴于此应用程序的重要性、我们希望您能立即协助确定根本原因并提供解决这些问题的指导。 如果有任何建议的配置更改、文档更新或诊断程序可以支持我们的工作、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    此器件 自 2021 年以来已停产。 您能告诉我您何时购买了此器件吗? 如果您的客户符合新应用的要求、则不建议这样做。 如果您让我们了解工作条件、我们可以推荐更新的器件。

    我查看了针对该器件所做的鉴定测试。 TI 在该器件上运行的资格测试和条件与您提到的测试和条件不完全相同。 以下是我对您提到的测试的评论。

    1. 48 小时老化测试@65°C、–5V@0.5A & –12V@0.4A  - PTN04050A 已在 Vin=3.3V、Vout=–5V、负载= 1A 和 720C 外壳温度下通过 1000 小时测试
    2.振动前@ 8g 每个 5min(X,Y,Z 轴)- PTN04050A 已 在 15g 下通过振动。
    3、热循环–40°C 1 小时、 +65°C 1 小时、共 13 次循环 — 器件已通过 200 个温度循环从–40°C 到+125°C、在中停留 15 分钟
    各种极端温度

    4.振动后@ 8g 每个 5min(X,Y,Z 轴)- PTN04050A 已 在 15g 下通过振动。
    5.在环境温度下进行 8 小时耐久性测试 — 器件已在 Vin=3.3V、Vout=–5V、负载=1A 和 720C 外壳温度下通过 1000 小时测试
    6、整个 LRU 测试在环境温度下还需要 8 小时 — 设备在    Vin=3.3V、Vout=–5V、load=1A、720C 外壳温度下通过了 1000 小时测试

    此致、

    Varun