Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A
工具/软件:
我想增加 DESFire 标签的范围 — 标签需要 1.5A/m 的场强才能可靠地读取。 我们发现,在大约 2cm 这些标签停止工作的 TRF7970A。 我们需要更高的读取范围 — 我们可以将射频前端重新设计为比 50R 更低的阻抗(例如 25R 或 30R)
这是否会导致更高的读取范围? IC 是否在这些阻抗下工作?
此致
拜伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
MIFARE DESFire 基于 ISO14443A 短距离协议、因为该标准专为 安全和近距离通信而设计。 测量约 2cm 是合理的。 读取范围取决于多个因素、如读取器的天线功率和尺寸、标签相同、天线调谐也很好。 如果可能、在应用的限制范围内增加天线面积通常会增加距离、但请记住、由于 TRF7970A 的输出功率在 5V 时限制为 200mW、因此收益可能会递减。 我想知道您是以 3V 还是 5V 的电压运行 TRF7970A。 我无法量化通过将阻抗降低到 25R 或 30R 可以获得多大的改善。 请 按照应用手册 TRF79xxA 天线设计指南(修订版 C)中有关天线调优过程 的部分进行操作、并调整并联电阻值 tor 您所需的 Q 系数。 通过增大 Q 系数、可以增大读取范围。
尊敬的 Charles:
我们在 5V 电压下运行我们在 iCLASS 和 Mifare 标签上获得了合适的范围、但我们在 HID Seos 和 Desfire 上挣扎。 我们的天线被认为调谐良好。 标签之间的唯一区别似乎是标签的 a/m 等级。
查看了 NXP 的 CLRC 部分和读卡器、这些读卡器通常性能更好、但建议将其输出驱动器匹配到 20R。 因此也是关于降低匹配电路阻抗的问题。
此致
拜伦
尊敬的拜伦:
我们在 5V 电压下运行它、我们在 iCLASS 和 Mifare 标签上获得了合适的范围、
这是您所指的 iCLASS 标准(传统)吗? 我不熟悉所有不同类型的 iCLASS 卡。 我的理解是 iCLASS 标准(传统)是基于 ISO15693 的第一代卡。 如果是这种情况、则预计读取范围会比基于 ISO14443A 的 iCLASS Seos 更远。 然而,你也说你得到了体面的范围 Mifare 标签. MIFARE 卡也基于 ISO14443A。 DESFire 是 MIFARE 类型之一。 我不明白为什么你有一个适当的范围的 MIFARE 卡,但不 Desfire。
查看了 NXP 的 CLRC 部分、读者使用它们的表现通常更好、但建议将其输出驱动程序匹配到 20R。 因此是关于降低匹配电路阻抗的问题。
抱歉、我不是射频专家、我无法 量化 您在 20R 时将获得的改进程度。 如前所述、读取范围取决于阻抗匹配、天线尺寸、读取功率、标签方向/位置和频率调优等因素。 在 射频系统中、50 欧姆是最大功率传输的源阻抗和负载阻抗匹配的常见值。 之所以选择 50 欧姆、是因为历史原因 、大多数射频和微波测试设备都是为了满足该标准而制造的。 阅读数据表、建议匹配从 4 Ω 到 50 Ω 的电阻。 您可以从 4 欧姆电阻源开始、然后 使用 史密斯圆图仿真器计算 4 至 20R 的过程、以计算所需的匹配元件。