This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:增加 DESFire 标签的范围

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1531161/trf7970a-increasing-range-of-desfire-tags

器件型号:TRF7970A


工具/软件:

我想增加 DESFire 标签的范围 — 标签需要 1.5A/m 的场强才能可靠地读取。 我们发现,在大约 2cm 这些标签停止工作的 TRF7970A。 我们需要更高的读取范围 — 我们可以将射频前端重新设计为比 50R 更低的阻抗(例如 25R 或 30R)  

这是否会导致更高的读取范围? IC 是否在这些阻抗下工作?

此致

拜伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     MIFARE DESFire 基于 ISO14443A 短距离协议、因为该标准专为 安全和近距离通信而设计。 测量约 2cm 是合理的。 读取范围取决于多个因素、如读取器的天线功率和尺寸、标签相同、天线调谐也很好。  如果可能、在应用的限制范围内增加天线面积通常会增加距离、但请记住、由于 TRF7970A 的输出功率在 5V 时限制为 200mW、因此收益可能会递减。 我想知道您是以 3V 还是 5V 的电压运行 TRF7970A。 我无法量化通过将阻抗降低到 25R 或 30R 可以获得多大的改善。 请 按照应用手册 TRF79xxA 天线设计指南(修订版 C)中有关天线调优过程 的部分进行操作、并调整并联电阻值 tor 您所需的 Q 系数。  通过增大 Q 系数、可以增大读取范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们在 5V 电压下运行我们在 iCLASS 和 Mifare 标签上获得了合适的范围、但我们在 HID Seos 和 Desfire 上挣扎。 我们的天线被认为调谐良好。  标签之间的唯一区别似乎是标签的 a/m 等级。

    查看了 NXP 的 CLRC 部分和读卡器、这些读卡器通常性能更好、但建议将其输出驱动器匹配到 20R。 因此也是关于降低匹配电路阻抗的问题。

    此致

    拜伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的拜伦:

    我们在 5V 电压下运行它、我们在 iCLASS 和 Mifare 标签上获得了合适的范围、

    这是您所指的 iCLASS 标准(传统)吗? 我不熟悉所有不同类型的 iCLASS 卡。 我的理解是 iCLASS 标准(传统)是基于 ISO15693 的第一代卡。 如果是这种情况、则预计读取范围会比基于 ISO14443A 的 iCLASS Seos 更远。 然而,你也说你得到了体面的范围 Mifare 标签. MIFARE 卡也基于 ISO14443A。 DESFire 是 MIFARE 类型之一。 我不明白为什么你有一个适当的范围的 MIFARE 卡,但不 Desfire。  

    查看了 NXP 的 CLRC 部分、读者使用它们的表现通常更好、但建议将其输出驱动程序匹配到 20R。 因此是关于降低匹配电路阻抗的问题。

    抱歉、我不是射频专家、我无法 量化 您在 20R 时将获得的改进程度。 如前所述、读取范围取决于阻抗匹配、天线尺寸、读取功率、标签方向/位置和频率调优等因素。   在 射频系统中、50 欧姆是最大功率传输的源阻抗和负载阻抗匹配的常见值。 之所以选择 50 欧姆、是因为历史原因 、大多数射频和微波测试设备都是为了满足该标准而制造的。  阅读数据表、建议匹配从 4 Ω 到 50 Ω 的电阻。 您可以从 4 欧姆电阻源开始、然后 使用 史密斯圆图仿真器计算 4 至 20R 的过程、以计算所需的匹配元件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryon:

     你们这边是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryon:

     我没有从你那里听到。 我现在将关闭该线程。 如果您有任何更新、可以回写此帖子、状态将更改为“打开“。