This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于使用问题的 CC2340R52E0RGER 咨询

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1551793/cc2340r5-cc2340r52e0rger-consultation-on-usage-issues

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

你(们)好

 有两种类型的蓝牙模块板。 CC2340 不能在任一电路板上产生振动。 请您帮助确认原因
谢谢你

 e2e.ti.com/.../video_2800_15_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享您正在使用的 xtal 的数据表?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请检查文档。

    e2e.ti.com/.../3225_2D00_48M7PF10PPM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我找不到文档中指定的动态电感。

    您能否验证它是否符合本应用手册中所述的规格: https://www.ti.com/lit/pdf/swra495

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    3225 晶体振荡器的动态电感参数通常介于‌10 毫亨 (MH)‌和 100 毫亨之间,而‌频率‌:高频晶体振荡器(如 30MHz 以上的晶体振荡器)通常采用薄片设计,具有较低的动态电感值。
    动态电感参数说明
    此参数属于晶体振荡器外部电路的动态电感、而不是晶体振荡器本身的固有参数。 在实际应用中、晶体振荡器和外部电路(如电容器,电感器等)共同形成一个振荡电路、其中动态电感值将影响振荡频率的稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否能够将电路板与 SmartRF Studio 8 连接?

    使用 SmartRF Studio 8 https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO#downloads 并调整 Q1 和 Q2 值、从而调整负载电容。

    看看调整电容后是否可以射频信号。

    请参阅此应用手册的第 9 节: https://www.ti.com/lit/pdf/swra495