This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:请提供 RKS 20 VQFN 封装 ASAP 的封装外形(机械详细信息)和建议焊盘图案。 数据表中缺少详细信息。 (器件型号:LSF0108QWRKSRQ1)

Guru**** 2668435 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siby:

    我们的应用程序团队今天正在庆祝劳动节(美国假日)。 让我们在两天内回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siby:

    它位于数据表第 32-35 页的底部。 有关更多信息、请参阅超级库链接: https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=LSF0108&package=RKS&pin=20&sid = 222843793 & c=1

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    该数据表仅包含 TSSOP 封装的机械详细信息、而不包含 VQFN 封装的机械详细信息。 我们不遵循 Ultra 图书管理员工具提供的土地模式。 我们需要制造商数据表中的详细信息。 请帮助我们尽快获得更新后的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siby:

    第 32-35 页上提供的信息不是您要查找的信息吗? 如果是、请提供您要查找的示例文档。

    谢谢、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在寻找 RKS VQFN 封装的机械尺寸和焊盘图案。 数据表第 30-32 页显示了 TSSOP 封装(而不是 VQFN 封装)的封装尺寸和焊盘图案。 需要将此信息添加到数据表中。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siby、

    VQFN 机械数据位于第 32-35 页和上  此处为数据表链接:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lsf0108.pdf?ts = 1756998873535

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我假设即使我们的器件是汽车版本、我们也可以考虑相同的封装详细信息。 (LSF0108QWRKSRQ1)