This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RF432S72FDMWRGZRQ1 防盗锁止器电压累积差异

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1566542/rf430cl330h-rf432s72fdmwrgzrq1-immobilizer-voltage-build-up-discrepancy

部件号:RF430CL330H


工具/软件:

在使用此芯片的初始迭代中、此芯片是在内部设计和后验证中、根据内部原理图将其提供给供应商进行设计。 与内部设计的 MK2 FOB 相比、发动机防盗锁止器操作的最大工作距离存在差异、因为两者都具有相同的原理图和元件值。

内部 FOB 最大 Immo 距离:距发射器天线 5cm

供应商 FOB 最大 Immo 距离:距发射器天线 3cm

这两种设计中的 VDDSW 电容器:1uF/25V + 100nF/25V

将它们连接到两个 VDD 引脚的 CL 电容器之后、每个引脚上都有 100nF/25V 电容器、如下所示

两种 FOB 设计均使用与 Sumida CAS13D31B-472 相同的 LF 3 轴天线

测量的准确性

发送器的 LF 突发持续时间为 150ms。 在测量 VDDSW 电容器上累积的电压后、我们找到了以下波形。

注意测试期间、两个钥匙串的发射器天线和模块完全相同

图 1:内部设计的 FOB 在 5cm 处的 VDDSW 电容器上的电压

图 2:供应商设计的 FOB 在 5cm 处的 VDDSW 电容器上的电压

在内部设计的 FOB 波形中、我们可以看到电压持续累积 150ms 并达到 2.84V、但在供应商设计的 FOB 波形中、我们可以看到电压快速累积到 1.3V、然后逐渐上升到 1.48V 的峰值电压。

为缓解这一问题而采取的步骤

  1. 两个 RF432 芯片上刷写了相同的固件、可确保唤醒模式相同。
  2. 在两个遥控器上使用了完全相同 MPN 的电容器。

结论

即使在进行了上述所有更改后、仍存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我目前不在办公室、下次再来星期一时、我会调查您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

     很抱歉,因为我离开办公室,因为星期三只是回来了。  

    [引述 userid=“670821" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1566542/rf430cl330h-rf432s72fdmwrgzrq1-immobilizer-voltage-build-up-discrepancy

    为缓解这一问题而采取的步骤

    1. 两个 RF432 芯片上刷写了相同的固件、可确保唤醒模式相同。
    2. 在两个遥控器上使用了完全相同 MPN 的电容器。

    结论

    即使在进行了上述所有更改后、仍存在差异。

    [/报价]

    除了原理图之外、电路板布局布线是否相同? 两个电路板之间的布置是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    电路板布局不同、是的、外壳略有不同、但到目前为止、我正在进行 PCBA 水平的板与板的比较。 我们没有供应商提供的电路板布局布线、但我们收到通知、他们已与 TI 人员进行了一轮验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、  

    是否可以查看供应商的原理图/布局?  

    此外、客户是否尝试将 IC 替换为新的 RF432 IC、以查看行为是否与 PCB 一致?  

    请告诉我。  

    谢谢、

    Isaac