This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:CC2755R10 AES ECB 加密与放大器;已解密

Guru**** 2770565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1589753/cc2755r10-cc2755r10-aes-ecb-encrypt-decrypted

器件型号: CC2755R10

您好 TI  

我使用了基本的 AES 应用示例、但没有奏效。

[SDK F3 9.12.0.19 / SDK F3 9.14.0.35]

echo:“无法解密消息!“

您能帮我检查一下吗?

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RC、

    我已确认该示例按预期工作。  我立即想到的是  需要对 HSM 进行编程。  这对于加密驱动程序和使用它们的无线电堆栈尤其重要。  请按照我提供的链接中的步骤操作、并告诉我此行为是否已纠正。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的支持。 它决心了。