This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:E2E 关于延迟:1.2msec WCS 器件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10, CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1593405/cc2674p10-e2e-about-latency-1-2msec-wcs-device

器件型号: CC2674P10
Thread 中讨论的其他器件: CC2755R10CC1311P3

您好导出:

我的客户正在考虑使用 TI WCS 器件、他们正在搜索 符合以下条件的 WCS 器件。

1、通信距离:500 米

2.延迟:1.2ms 或更短

3.数据速率:非常小(1 到几个字节)

4、全球范围内使用

5、沟通标准不重要。

TI 是否有满足上述条件的 WCS 器件。

请告诉我。

此致、

 

Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasumika San、

    您能否提供有关通信距离的一些额外详细信息? 它是否应该有视线?

    您的客户需要哪种技术? 考虑到距离和超低数据速率、subghz 器件似乎更适合、但可能需要在延迟方面进行一些权衡。 请查看此页面: https://www.ti.com/product-category/wireless-connectivity/sub-1-ghz/overview.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速答复。

     我收到了客户的以下评论。

    ///

    在室外需要 500m 的距离、具有良好的可见性和极小的干扰。

    在他们的补充注释中、

    在目前的情况下,它们所要求的规格是 500m 和 1.2msec 以内是不太可能达到的。

    ///

    根据客户的上述评论、我认为、鉴于数据速率较低、Sub-1GHz 或低功耗蓝牙设备会更好。 你怎么看?

    请告诉我。

     

    此致、

     

    Y M

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鉴于距离的原因、我建议 Sub-1GHz 是更好的选择。 BLE 可以在假设直接视距的情况下工作、但由于功耗较低、因此通常在非常接近的情况下使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

     我将您的评论转发给我们的客户、他们有以下问题:

    ///

    延迟:1.2msec 是否可以接受?

    CC1311P3 和 CC2755R10 数据表不包含任何与延迟相关的信息。

    ///

    数据表没有介绍延迟、因此我认为不可能提供任何信息、但如果您有任何问题、请告诉我。

     

    此致、

     

    Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasumika-San、

    延迟有许多变量:距离、RSSI、射频环境和噪声、应用大小等 因此您不会在数据表中看到任何延迟数据。 不过、毫无疑问、1.2ms 时间非常短、听起来您的客户希望实现实时控制。 您知道为什么它们具有如此小的延迟要求吗?

    我建议您的客户尝试使用这些器件的 LaunchPad 并测试其延迟是否可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱、

    感谢您的快速答复。

    我将您的评论转发给我的客户、我收到了他们的以下评论:

     ///

    我知道有必要实际测量延迟。 这不是紧急情况、如有必要、稍后我将再次检查。

     

    所需的延迟规格为 1.2ms 或更短、因为摄像头闪存的无线远程控制需要尽可能接近实时的响应速度。

    ///

     感谢您的建议。

     此致、

     

    Y M