This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:伽马可消毒 RFID/NFC 标签

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1625196/rf430frl152h-gamma-sterilisable-rfid-nfc-tag

部件号: RF430FRL152H

您好:

我们正在寻找一个伽马 Sterilible RFID/NFC 标签。

RF430FRL152H 具有可承受 γ 辐射的 FRAM。

但是、我在任何地方都找不到这样的信息。

请提供建议。

最好的/拉面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      有关您可能要查找的信息、请参阅 www.ti.com/.../sloy005.pdf。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您发送给我的链接未回答我的问题。

    它只说“最后,由于 FRAM 不是通过隧道机制编写的,它对伽马射线等辐射的抵抗力比闪存/EEPROM 高 1000 倍。“  

    让我尝试更好地表述。

    1.  该电路 (RF430FRL152H) 能否承受保留的整体功能所产生的伽马辐射?
    2. 如何知道闪存/EEPROM 可以承受哪些级别? 参考这是不明确的规范;)
    3. 伽马辐射对 IC 具有的其他类型的存储器有何影响?
    4. 什么级别的伽马辐射被指定为安全? 例如 50 kGy?
    5. 上面列出的信息在哪里?
    6. 请提供一个(应用手册)

    请以有条理的方式分别回答每个问题。

    谢谢你。

    周末愉快!

    最好的/拉面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否有机会上报?

    时光飞逝

    干杯/拉面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否有机会上报?

    时光飞逝

    干杯/拉面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否有机会上报?

    时光飞逝

    干杯/拉面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Plamen、

    我希望一切顺利、并对拖延表示歉意。 同样、这些器件的支持有限、但我会尽力回答您的问题、我可以:

    1) 此电路 (RF430FRL152H) 能否承受 γ 辐射,同时保留了整体功能?

     RF430FRL152H  未正式指定为耐辐射或抗辐射器件。 高通滤波器  FRAM  (铁电 RAM)与闪存或 EEPROM 相比、本身对伽马辐射的耐受性更强、因此整体 IC 功能(包括其 CMOS 逻辑、SRAM 和模数转换器 (ADC)) 仍然易受总电离剂量 (TID) 效应的影响。 因此、我们不能保证整体功能得以保留。

    2) 如何知道闪存/EEPROM 可以承受哪些级别? 参考这一点并不清楚规格。

    • FRAM :高耐受性,因为它使用晶体极化 (PZT) 存储数据,而不是捕获的电荷。 达到之前所说的最大功率  耐冲击性提高 1000 倍  伽马射线的化学反应。
    • 闪存/EEPROM :对伽马辐射非常敏感,因为高能量光子可以释放用于存储数据的浮动门,将位从“0"翻转“翻转到“1"。“。 此处不提供规格、因为它并非设计为抗辐射器件。
    • SRAM/ROM :RF430FRL152H 还包含  4KB SRAM   8KB ROM 。 SRAM 易受单粒子翻转 (SEU) 和 TID 引起的泄漏的影响、而 ROM 通常更稳健、但仍会发生外设逻辑故障。  此处不提供规格、因为它并非设计为抗辐射器件。

    3) 伽马射线对 IC 的其他记忆类型的影响如何?

    见上文对问题 2 的答复。

    4) 什么级别的伽马辐射被指定为安全? 例如 50 kGy?

     此处不提供规格、因为它并非设计为抗辐射器件。

    5) 上述信息在哪里列出?

     此处不提供规格、因为它并非设计为抗辐射器件。

    6) 请提供一个(应用手册)

    我们讨论伽马辐射的唯一应用手册是我们之前提供的应用手册  RF430FRL152H Novel Ferroelectric RAM (SLOY005)。  此处不提供规格、因为它并非设计为抗辐射器件。

    还有 https://www.ti.com/lit/po/szzt014a/szzt014a.pdf 提供了一些信息。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Plamen — 请参阅以下应用手册,其中介绍了在 FRAM 存储器上完成的测试: https://www.ti.com/lit/wp/sboa154/sboa154.pdf

    它的常规级别范围为 75 到 300、 存储器是 FRAM、而不是 EEPROM 或闪存(如果不在之后和上电之前退火,就无法进行这种读取。) 我们有多个客户在医疗应用中使用这些设备、其中使用的灭菌是 γ、而 ETO 或其他应用则是因为其在生产场景中更快、更便宜。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    非常感谢您的广泛回答。

    正如我解释的那样、这款 IC 不适合我们的需求。

    但是、我很好奇我们是否可以获得一些带有天线的样品、这些天线位于柔软的基板上、这是可以弯曲的。

    也许您有一种“集成商“、您可以建议使用 RF430FRL152H 订购干式嵌体。

    谢谢你。

    祝你一个美好的一周Slight smile

    最好的/拉面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的拉面-  

    以下文件提供了设计文件: https://www.ti.com/tool/TIDM-RF430-TEMPSENSE 、您可以从任何制造柔性电路 PCB 的供应商处获得所需的确切信息。  

    BR-  

    Josh