This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:查询天线禁止距离

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1626079/trf7964a-query-on-antenna-keep-out-distance

部件号: TRF7964A

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在评估使用 TRF79xxA 解决方案的 NFC +触摸板模块设计。 我们注意到天线布局指南存在差异:

  1. 我们的当前规格定义了天线区域和连接器/GND 之间 20mm 的间隙。 但是、TI 天线设计指南提到了 10mm。 根据 TRF79xxA 解决方案、为确保在不进行过度调谐的情况下实现出色性能、建议的最小间隙是多少? image.png

  2. 您能否提供或推荐有关 NFC 天线集成的任何特定应用手册、白皮书或设计指南

  3. 除了金属/GND 平面外、是否有特定的频率范围、为了避免影响 NFC 感应/灵敏度、我们应该特别小心?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我希望一切都好。 请注意、该系列器件支持有限、但我会尽力回答您的问题:

    1) 我们建议的最小距离为 10 毫米。 因此、如果设计规则为 20mm、则不会有问题。

    2) 有关此部件的信息,最好的选择是我们的产品页面: https://www.ti.com/product/TRF7964A。 您尤其可以查看技术文档部分。 一些值得注意的文件是:

    3) 你想关心的任何事情,可以减调天线。 倍数的射频频率通常是值得关注的。 有关其他信息、请查看常见问题解答和天线设计指南。

    谢谢、

    Riz