This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:内核电流消耗和外设电流消耗

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1635218/cc2340r5-core-current-consumption-and-peripheral-current-consumption

器件型号: CC2340R5

您好、E2E、

我对内核电流消耗和外设电流消耗有疑问。

1.“Totool Current = iCore + Iperi“是否收集此数据?

2.请告诉我 Iperi 的值(当模块处于“活动“状态时)。

此致、  

Masa

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    1.正确。 请注意、当器件处于运行状态时、并不意味着外设也处于运行状态。 除非固件专门执行命令来打开开关、并通过负载驱动电流消耗(例如 LED)、否则仅启用这些开关。

    2.这取决于应用。 例如、DIO 可以驱动 LED、但无线电关闭、而另一个应用程序、其中 DIO 仅发送 SPI 命令而无线电打开。 找到 Iperi 的最简单方法是测量总电流并减去已知的 iCore 值。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bun:

    我知道了解 Iperi 的每一个值的方式,但如果你有这些数据,我希望你先分享我。

    谢谢你。

    Masa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    下面的显示了空闲时的基线消耗。

    有关射频、请参阅数据表的第 7.10 节

    但是、如果您希望其他外设消耗电流、则必须启动每个功能并测量其电流消耗。 我们没有这些数据、因为值会根据您的应用发生显著变化、例如 SPI 电流消耗将根据字节大小增加。 。 很抱歉、这不能直接回答您的问题、因为这是一个不常见的请求。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bun:

    据我所知、在实际应用中确定产品电流消耗的唯一方法是在运行固件并启用所有典型功能的器件上测量产品电流消耗。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。