This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:支持 SDK 和 SmartRF Studio 8 中的专有射频

Guru**** 2927920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1639121/cc2755r10-support-proprietary-rf-in-the-sdk-and-smartrf-studio-8

器件型号: CC2755R10

尊敬的专家:

您是否计划在 CC27xx 器件的 SDK 和 SmartRF Studio 8 中支持专有射频?
 
此致、
正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:

    您是否在寻找 PropRF 示例支持或尚未提供的特定 PHY?  我认为 SimpleLink F3 SDK v9.20 没有计划 整合 PropRF 示例、但  在使用 BLE 或 IEEE PHY 时、可以手动添加 CC27XX PropRF 示例。   

    我需要询问项目经理您是否正在询问我上述选项中未包含的特定 PHY。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    您是否正在寻找 PropRF 示例支持或尚未提供的特定 PHY?

    我期望 CC27xx 支持如下示例工程、但我知道目前没有这方面的计划。
    TI 专有射频

    我还期望设置、例如“ 2Mbps / 320kHz DEV/GFS“ 如下图所示。 这些设置是否在硬件级别不可配置?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 CC27xx 器件目前不支持这些 PHY、需要无线电研发团队进一步开发。  我已将您的需求告知项目管理部门、以便他们能够相应地进行规划。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我知道该器件支持 专有系统、但没有环境可供评估。 如有必要、我们将再次与您联系。


    CC2755x10 SimpleLink 系列 2.4GHz 高性能无线 MCU 数据表(修订版 D)

    此致、
    正常