This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:卡仿真

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1066415/dlp-7970abp-card-emulation

部件号:DLP-7970ABP
“线程:测试”, TRF7970A 中讨论的其它部件

你好

我将 MSP-EXP430F5529LP 示例与 DLP-7970ABP 一起使用,当我运行卡仿真示例(类型4A,4B)时,用我的手机读取仿真卡需要5-10秒,如何减少这一时间? 
问题还在于,如果您想读,只能拿住手机,等到它读出,您必须在天线附近移动,看着 LED (检测到外部磁场时它会闪烁),才能找到正确的位置
Y
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖塔,

    您是否曾尝试使用另一部手机读取模拟的标签? 当我尝试使用三星 S10时,我在~1秒内得到了回复。 因为您写道,移动电话将有助于我认为您的电话是问题所在。

    此致,

    海炸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Helfried

    我的手机是小米红米8号专业手机,我也在三星星系上测试过,但它的作用也是一样的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他建议吗?

    是否有人有同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚用三星 S8再次测试了卡仿真 ISO14443B,结果与立即检测到仿真卡的结果相同。

    将移动设备放到天线时,启动板上的绿色 LED2将在~2.5厘米的距离开始闪烁,在~2厘米的距离处检测到模拟卡。  

    您是否已测试读卡器模式下的 TRF7970A 能否检测到性能良好的标签? 我的信用卡尺寸为 ISO15693,标签尺寸为5-6厘米,较小的标签尺寸为~3-4厘米。 如果 DLP-7970ABP 主板出现问题(如天线调谐),这将显示。

    此致,

    海炸  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我测试了读卡器/写器模式,工作正常,我用附近的卡尝试了,并立即以良好的距离读取。  
    您是否有一个仅用于卡仿真的示例代码?  
    我认为,问题可能是一个有三种模式的库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅具有卡仿真的固件不可用。 由于卡仿真对我来说性能良好,我认为它与固件无关。

    固件已测试示例代码,但可以由客户根据自己的需求进行适配。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否可以使用此示例读取 ISO 14443-3类型卡?   我无法管理,当我将卡放在天线附近时,NFC TI 工具程序开始刷新。当我阅读库时,它不支持,我是对的,或者我的模块存在一些问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者,您能否提出更多建议,以确保我的模块工作正常,天线 调谐设计正确  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我解决这个问题吗?  
    我在 Digikey 上购买了该模块,如果该模块 有问题,您可以更改 我的模块,给我发送一个新模块,我会将损坏的模块发回给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何肖塔

    如果您怀疑有缺陷模块,则必须联系分销商(如果是 Digikey),并要求更换。

    此致,

    海炸