“线程:测试”, TRF7970A 中讨论的其它部件
你好
我将 MSP-EXP430F5529LP 示例与 DLP-7970ABP 一起使用,当我运行卡仿真示例(类型4A,4B)时,用我的手机读取仿真卡需要5-10秒,如何减少这一时间?
问题还在于,如果您想读,只能拿住手机,等到它读出,您必须在天线附近移动,看着 LED (检测到外部磁场时它会闪烁),才能找到正确的位置
Y
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我将 MSP-EXP430F5529LP 示例与 DLP-7970ABP 一起使用,当我运行卡仿真示例(类型4A,4B)时,用我的手机读取仿真卡需要5-10秒,如何减少这一时间?
问题还在于,如果您想读,只能拿住手机,等到它读出,您必须在天线附近移动,看着 LED (检测到外部磁场时它会闪烁),才能找到正确的位置
Y
刚刚用三星 S8再次测试了卡仿真 ISO14443B,结果与立即检测到仿真卡的结果相同。
将移动设备放到天线时,启动板上的绿色 LED2将在~2.5厘米的距离开始闪烁,在~2厘米的距离处检测到模拟卡。
您是否已测试读卡器模式下的 TRF7970A 能否检测到性能良好的标签? 我的信用卡尺寸为 ISO15693,标签尺寸为5-6厘米,较小的标签尺寸为~3-4厘米。 如果 DLP-7970ABP 主板出现问题(如天线调谐),这将显示。
此致,
海炸