This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCJXL-CC26X2R1:CAN't detect device on Ubiqua and Smart RF Sniffer agent 2.

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1070905/launchxl-cc26x2r1-can-t-detect-device-on-ubiqua-and-smart-rf-sniffer-agent-2

部件号:LAUNHHXL-CC26X2R1
《线程》中讨论的其他部件:Z 堆栈UNIFLASH

您好,

我下载了 Ubiqua,Smart RF Sniffer Agent 2和 Wireshark 最新版本。 我遵循了一些有关如何正确设置的指南,但我的启动板上没有一个。

我遵循了《TI Z-Stack 用户指南: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANbR0LtTwkMnDCiEhygF7A__pTTHBmu__LATEST》

对于我的 CC2652 LaunchPad,我正在加载位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\s嗅 探器_FW\bin\cc26x2r1lp 的十六进制文件

但当我启动 Ubiqua 时,我的设备不会出现。

我还在按照本指南使用 Wireshark,但我遇到了相同的问题,启动 Smart RF Sniffer Agent 2时,无法按设备配置键,也无法检测到任何设备。

http://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide/html/users_guide.html

我希望你能帮助我,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼,

    另请参阅 此 E2E 线程。  请注意,仅支持 Wireshark 3.0.X。  您可能需要联系 Ubiogix 以获得支持其 Ubiqua 工具的帮助。  清除所有内存后,请确保重新启动 LaunchPad,然后使用 Uniflash 或 Flash Programmer 2对十六进制图像进行编程。  绿色 LED 应闪烁,表示已准备好连接到嗅探器软件。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    我执行了所有这些步骤,现在我在 Wireshark 中看到的都是 UDP 数据包,我如何才能看到 Zigbee 数据包?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wireshark 很可能不知道它应该分解 Zigbee 数据包。  确保您已加载全局 TCLK ( Wireshark 数据包嗅探说明的步骤6),并且您可以联系 Wireshark 论坛 以了解有关其软件的问题。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我联系了 Ubilogix,为了将 Zigbee 与 Smart RF Sniffer Agent 2最新版本(版本1.9.0 alpha)配合使用,您需要在 https://www.ubilogix.com/dashboard/profile 上编辑您的个人资料 ,并将选项标记为“我希望参与测试测试”。 之后,在“许可证”选项卡中,将准备好下载测试版,它将起作用。

    如果其他人需要的话,我会告诉他们。

    在 Wireshark 中,您需要在捕获选项卡上启用协议。

    谢谢你。