This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:LPSTK-CC1352R 的电压要求

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1077480/lpstk-cc1352r-voltage-requirements-for-lpstk-cc1352r

部件号:LPSTK-CC1352R
“线程”中讨论的其它部件: CC1352ROPPT3001

我想用标准的3.7伏锂离子电池为 LPSTK-CC1352R 供电,而不是使用两节 AAA 电池或一节纽扣电池。 我在任何地方都找不到输入电压要求的规范。 使用3.7伏电源为主板供电是否安全?

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    CC1352R 支持高达3.8 V 的电压,但大多数外部传感器不支持3.7 V 的电压  

    • OPPT3001支持最大3.6 V ->删除 R29
    • HDC2080DMB  支持最大3.6 V ->删除 R25
    • ADXL362BCCZ 支持最大3.5 V ->删除 R30
    • MX25R8035FZUIL0 支持最大3.6 V ->移除 R24和 R21

    除了卸下上述电阻器外,您还应确保未使用连接到这些传感器的 Dios,或者您可以从电路板上卸下整个传感器。  

    您可以在 以下网址找到 LPSTK-CC1352R 的原理图和布局:https://www.ti.com/lit/zip/swrr170

    西蒙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。 如果我正确理解您的观点,您会说,如果我用3.7伏的电压为主板供电,我应该卸下列出的零欧姆电阻器,以便四个传感器与3.7伏的电压断开连接。 这是正确的吗?

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。