请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LPSTK-CC1352R “线程”中讨论的其它部件: CC1352R, OPPT3001
我想用标准的3.7伏锂离子电池为 LPSTK-CC1352R 供电,而不是使用两节 AAA 电池或一节纽扣电池。 我在任何地方都找不到输入电压要求的规范。 使用3.7伏电源为主板供电是否安全?
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想用标准的3.7伏锂离子电池为 LPSTK-CC1352R 供电,而不是使用两节 AAA 电池或一节纽扣电池。 我在任何地方都找不到输入电压要求的规范。 使用3.7伏电源为主板供电是否安全?
艾伦
您好,
CC1352R 支持高达3.8 V 的电压,但大多数外部传感器不支持3.7 V 的电压
除了卸下上述电阻器外,您还应确保未使用连接到这些传感器的 Dios,或者您可以从电路板上卸下整个传感器。
您可以在 以下网址找到 LPSTK-CC1352R 的原理图和布局:https://www.ti.com/lit/zip/swrr170
西蒙