This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:2.4GHz 时的 DSSS

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1076770/cc1352r-dsss-at-2-4ghz

部件号:CC1352R
“线程 :sysconfig”中讨论的其它部分

您好,

客户正在根据 CC1352R 和 EasyLink 示例进行开发。

sysconfig PHY 设置


客户希望在2.4GHz 时使用250kbps DSSS。
设置为2400MHz 时,无法在 PHY 类型中找到 DSSS。

使用此设备是否可能?

CC1352R
SmartRF Studio7 2.13.0
sysconfig 1.6.0
SimpleLink CC13x2_26x2 SDK 4.30.00.54

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,赖,

    我们尚未将 DSSS 的特点设定为2.4GHz。 这就是没有可用设置的原因。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!

    非常感谢!