This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHHXL-CC26X2R1:IQ 数据采集问题

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1083935/launchxl-cc26x2r1-iq-data-acquisition-issue

部件号:LAUNHHXL-CC26X2R1
“线程”中讨论的其它部件:CC2642

大家好,团队

以下是客户可能需要您帮助的一些问题:

使用了三块 cc2642发射板,一个 AOA-bostxl,Aoostxl 作为被动加载在发射板上。

1) 使用5.30sdk 收集的天线数据有来自被动和协调者的两个原始 IQ 数据,为什么这两个数据不同? 数据主体的 IQ 数据是通过被动方式传递给它的,这是对的吗?

2) 为什么 IQ 数据中每个 pkt 中的 sample_idx 只收集45个组? (0-44)什么决定了它?

3) 在收集的 IQ 数据中,pkt 有时可以达到178。他们能否自行配置?

4)有两个[0.1]天线开关,下图1显示了在不同时间以相同角度在同一位置采集的 IQ 数据,但采集的 IQ 数据总数不同。 有4410,4455个数据报,为什么?

5)无源采集的 IQ 数据总数也与3870,3600和3460不一致。

6)以上1-5个问题是使用 sdk5.30收集的 IQ 数据。 对 skd5.20进行同样的实验,有时 IQ 数据只是一个代码或 IQ 数据的副本,有时被动和代码核心是正常的,这是什么原因?

7)使用 sdk5.20,从数据记录器接收的 IQ 数据总数也不同,其中有400多个组和700个组。 总数应该是512个组?

8)如果使用4 MHz,2 us 插槽并使用过滤的 IQ 数据,所采集的 IQ 数据是否包含参考周期(8us),天线切换周期(2us)和天线稳定周期(1us)的数据?

 请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    一般而言,我建议利用 此处和 此处 SimpleLink Academy 实验室的文档

    1)每台设备(即协调器和被动)都对自己的数据进行采样。 IQ 数据会根据设备的位置,设备样本数据的准确时间等而变化 换言之,两台设备上的数据不可能完全相同。

    2)数据包收集的 IQ 样本数量取决于 CTE 长度和采样频率。

    3)采样的数据包数取决于连接间隔(或无连接 AoA 的通告间隔)和总采样时间。 了解连接间隔,您可以确定收集所需数据包数量的 IQ 数据的采样时间。

    4)这种差异可能是由于无源设备漏掉了一些数据包,或者是因为两台设备中的一台先停止采样,而另一台则停止采样。 我们在第一列中看到,这两台设备的数据包编号不同。

    5)与之前相同。 取决于丢失的数据包数。

    6)我猜在第一种情况下,被动要么配置不正确,要么无法找到连接。 被动者和协调员从不将收集的 IQ 数据存储在同一文件中。

    7)我猜问题4和5回答了这个问题。

    8)不,我不这么认为。

    我希望这将有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的支持。

    [引用 userid="370266" url="~ë/support/wireless-connectivity / other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies -forume/1083935/launchxl-cc26x2r1-IQ-data-acquisition -issue/40CT11925#4011925"]2)样本数量取决于数据包收集的频率和 EIQ 采样长度[引用电子数据包]。

    CTE 的长度,20和采样频率(4 MHz)基于示例,并且没有改变。 根据这些文档,被动式将存储512组 IQ 数据,但只有(0-44) 45组 IQ 数据可用。

    [引用 userid="370266" url="~ë/support/wireless-connectivity / other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies -forume/1083935/launchxl-cc26x2r1-IQ-data-acquisition -issue/4011925#4011925]1)每个设备(即协调人和被动数据样本)。 IQ 数据会根据设备的位置,设备样本数据的准确时间等而变化 换言之,两台设备上的数据不可能完全相同。

    主中继器没有天线模块,只有 cc2652附带的反向 F 天线。

    这意味着主中继器的 IQ 数据是由主中继器自身根据响应的位置收集的?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    屏幕截图显示系统配置了2个插槽,用于以1MHz 采样。 因此,获得的 IQ 样本数量是正确的(参考期的8个样本+ 37个样本)。

    ——只有一根天线实际上并不能阻止对 IQ 数据进行采样。 但是,仅使用一根天线采样的 IQ 数据 不能用于计算角度。

    此致,