This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-CC26X2R1:IQ数据处理问题

Guru**** 2605585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1088630/launchxl-cc26x2r1-iq-data-processing-issue

部件号:LAUNCHTXL-CC26X2R1

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

使用sd千 米5.30 ,3 cc2652和1 aoa-bostxl执行携带测试。

配置如左图所示。 采集的IQ数据为:每pkt 180个集(0-179)的sample_idx集合,如右图所示。 客户认为180个组是:32 + 4 * 37

将采集的IQ数据分成天线1和天线2。 采样1中有1 us采样4 IQ数据,采样3对天线1的下一个4 IQ数据进行采样,两个天线1的采样间隔为7 us。 但是,载波周期为4 us,载波频率为250 KHz。 即,天线1在1.75 循环中每四次采样一次。 如下图2所示,如果被动和响应方角度保持恒定(因为每个间隔为7US),则天线1采集的IQ数据是否相同? 但是,如图3所示,这是在图形上绘制的天线1中的Q数据,点不同,而是显示定期变化。 为什么?

 (图1)

 (图2)

 (图3)

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    感谢您提供详细的报告,我已指派一位同事对此发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    我建议首先运行导电测试。 这样,由于环境(反射,并发流量等)导致的IQ不一致将被删除。

    仅显示正交分量(即IQ样本的Q)不会重新生成信号。 我建议从IQ数据中提取信号相并显示此信息。 有关AoA理论的更多详细信息,请查看 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc13xx_cc26xxsdk_5_40_00_00/modules/rtls_toolbox_ble5/ble_aoa/ble_rtls.html#task-4-ndash-introduction-to-aoa-theory

    我希望这将有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,您好!

    感谢你的帮助。

    1) 此IQ样本数据是根据天线切换和官方网站上的存储采集的。  

    这样403.0828万这样,403.0828万,由于环境(反射,并发流量等)而导致的IQ不一致性将被删除。

    那么,他们如何减少或移除这种移除?

    2) 理论上,不包括环境因素,以下理解是否正确?

    如果被动和响应者保持不变(因为每个时间间隔为7US?),天线1获得的IQ数据是否相同?

    3) 此Q成分数据呈现类似正弦信号的周期性变化,如果存在环境干扰,这种变化不应如此规律?

    4) 是否可以在水平70和脚本之后提供图像?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)正如我之前所建议的,传导性射频传输(即使用射频电缆)有助于降低测量中的噪音。 或者,可以在消声室中进行测量。

    2)不完全是。 值应在每个期间都相同(不是每半个期间,除非您考虑的是0)。 在您的案例中,周期为14个样本

    4)此图基本上打印出每个样本的Q和I。 我再也不能提供公式了。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢。

    还有一个问题:

    此示例信道编号有时为27,有时为28。 是否可以手动控制要通过的样品通道? 如果是,如何配置?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有两种可能的选择。

    选项1:在所有通道上保持采样,基本上只使用所需通道上的采样数据。

    选项2:利用 SimpleLink Academy 在有限的通道上进行采样。

    我希望这将有所帮助,