This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652R7

Guru**** 2604985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1077674/cc2652r7-cc2652r7

部件号:CC2652R7

大家好

为什么BLE使用BER,802.15 的4要使用Per (按)进行测量?  

此致

Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它不能回答您的问题,但BER和Per 与有效载荷中的位数n相关。

    每= 1 -(1- BER)^n

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreejith:

    您能否提供您观察到的内容的背景及其来源?  我知道BLE和IEEE资源均参考Per,Smart RF Studio在Packet RX模式的Output metrics (输出指标)中列出了这两个资源。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,FI和Brown  

    感谢 您的回复。

    在CC2657R数据表中,BLE灵敏度被提及为wrt BER,IEEE 802.15 4灵敏度 被提及为wrt to per。 为什么?

    此致

    Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设这些是独立测试团队完成单独任务的结果,但是我允许数据表所有者对此主题进行进一步评论。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan

    谢谢。 此查询是否会从您的一方发送给相关团队?

    此致

    Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为802.15 的要求符合规格要求,因为BLE规格要求符合BER规格要求。

    据我所知,我们数据表中的BLE指标是从有效负载为37字节的每个值转换为BER。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,FL

    我只是想了解规范标准是如此定义的原因?  有什么想法吗?

    此致

    Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我有任何更新?

    此致

    Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我能想到的唯一原因是,对于ZigBee测试,某些测试案例也需要ACK功能。

    如果接收到数据包时没有错误,可以决定在Rx和Tx之间切换。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉,我没有找到您。  我无法将您的答案与我的问题关联起来。

    此致

    Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreejith,  

    我能想到的唯一真正的解释是考虑这两种标准针对的使用案例。  

    BLE来自BT,主要针对的是流媒体使用案例,其中绝对数据包错误可能是需要指定的超杀,其中大多数IEEE使用案例围绕从A点到b点获取特定有效负载的已知数据  

    此致,

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thomas

    谢谢你。 您能更详细地解释一下吗?

    您是否说对于未知有效负载,BER比Per适用?

    此致

    Sreejith