This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:热阻:结点到环境

Guru**** 2862820 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1096540/cc2420-thermal-resistance-junction-to-ambient

部件号:CC2420
主题中讨论的其他部件:CC2640

您好,

我在 我们的其中一种设计中使用CC2420RGZR部件,并且需要热阻-环境热阻。 (θja)

是否可以从德州仪器(TI)接收此数据? 在线提供的数据表未指明此设备的热阻。  

谢谢!

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash,

    感谢您的咨询。 我已通知一位同事,他将尽快提供进一步的见解。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    您对此问题是否有任何更新?

    我在联机时发现了一个旧的数据表,看起来该部分在新数据表中已被删除。

    旧的说明表明此设备的热阻为25.6K/W

    下面是指向相同内容 的链接。https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs150/Documents/CC2420.pdf

    这些数据载于本文件第83页。 您能否确认此号码是否仍然有效?

    谢谢!

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一个不同的软件包(例如 QLP 48)。 我将确认RGZ是否正确。

    令人感到气愤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我恐怕目前没有此部件的RGZ封装编号,但由于该设备的低功耗,热传导应该不是问题。

    我认为它在热性能方面应该与我们的其它RGZ部件相当。

    例如,请参阅CC2640,CC2642数据。

    https://www.ti.com/lit/gpn/cc2640

    https://www.ti.com/product/CC2642R

    此致