This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:NDEF消息交换时间限制问题

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, RF430FRL152HEVM, MSP430F2370, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1093921/rf430frl152hevm-ndef-message-exchange-time-constraint-issue

部件号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他部件:TRF7970AMSP430F2370DLP-7970ABP

大家好,

我正在将msp430f5529lp和trf7970a与 RF430FRL152HEVM一起使用 ,以便将ndef消息从 RF430FRL152HEVM发送 到 trf7970a。

由于我是按照“RF430FRL15xH NFC项目”文件夹中给出的基本示例操作的,因此该示例工作正常,但我的要求是通过仅打开射频信号一 毫秒来发送ndef消息。

 欢迎提出任何建议。

谢谢  

Shivraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivraj,您好!

    很抱歉回复延迟。 我上周不在办公室,很遗憾接下来的3天我都很忙。 之后我会看看你的要求。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivraj,您好!

    我认为RF430FRL152HEVM不可能在1毫秒内传输NDEF消息,因为ISO1.5693万标准使用最大26.48kbps 在1毫秒内,您可以在1毫秒内传输26位(不考虑协议开销)。 这对于NDEF消息是不够的。 即使采用了424kbps (不同标签)的ISO1.4443万B,也可能是一项挑战。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的回复,我还有其他一些疑问。

       是否可以通过从trf7970a向trf7970a发送读取命令在1毫秒内接收4字节数据?(即在1毫秒内传输)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是否有任何方法可以让我们了解  在给定的时间内从trf7970a传输到tr7970a的字节数。

     

    谢谢

    shivraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivraj,您好!

    将数据从一个TRF7970发送到另一个TRF7970将是点对点模式的使用案例。 此模式需要实施防碰撞算法,这会产生相当大的开销。

    此外,TRF7970A还可以在 卡仿真模式下运行,并在 读卡器/刻录机模式下从另一个TRF7970A接收数据(如果适合您的应用)。 这将模拟读卡器到标记的连接。 在这里,ISO Write命令可以提供更直接,更省时的数据传输。 在这里,我建议您研究ISO规范的计时,命令格式和协议开销。

    对于定时分析,可以使用额外的回路天线"嗅探" TRF7970A的射频。 您至少可以看到射频的AM调制并分析位。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    谢谢你的答复,我还有另一个疑问  

    如果我关闭射频场,会发生什么情况? 它将进入发现模式(i,e,从sense _Req开始)还是处于暂停状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivraj,您好!

    请您详细解释一下您的问题吗? 您指的是哪种模式和情景?

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我正在使用P2P通信在一毫秒的时间内发送和接收数据, 但我的要求是需要在一毫秒的持续时间内传输和接收数据,并且 在9毫秒的持续时间内关闭  RF字段 ,在9毫秒 的持续时间内,将会发生什么 情况,它将进入发现模式(i,e, 从sense _Req开始),或者它是否处于以前的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivraj,您好!

    它取决于设备的角色。 您可以在应用手册"NFC主动和被动对等通信使用TRF7970A (修订版 b)"。

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas  ,我使用 TRF7970A(修订版 b)",但我没有得到任何有关关闭和打开射频场的线索或提示,因为我正在尝试时间关键型应用程序,我想关闭射频场9毫秒,1毫秒,我想传输和接收数据。

    我需要澄清以下问题:

    在上图中,如果我在NFC-A后关闭RF场,TRF模块将重置 为从头开始 ,否则 将位于NFC-A

    如果我们关闭RF Field (射频场)时模块将重置,则表示需要更换模块。

    自从我签入了“TRF7970A多协议完全集成13.56-MHz RFID和近场通信”之后
    (NFC)收发器IC "数据表(第14页):

    它指出  

    根据来自启动器的第一个命令,将执行以下操作:
    •如果第一个命令是SENS_REQ或All_Req,则目标必须为106-
    kbps被动通信开始;之后,波特率可以更改为212 kbps或424
    kbps,由NFC启动器设备确定。 如果NFC目标检测级别中的B5位
    未设置寄存器,MCU处理SDD,接收到的命令将发送至FIFO。 对于
    为了实现互操作性,TI建议允许MCU处理SDD过程,而不是
    使用TRF7970A Auto-SDD功能确保与其他NFC设备的互操作性。 "如果RF字段
    关闭(NFC目标协议寄存器中的B7为低)时,系统会随时向发送IRQ
    IRQ寄存器中具有B2位(RF字段更改)的MCU设置为高。 这将通知MCU
    程序已中止,必须重置系统。 时钟提取器在中自动激活
    此模式"。

    请提供对 以下陈述的说明  :"如果RF字段
    关闭(NFC目标协议寄存器中的B7为低)时,系统会随时向发送IRQ
    IRQ寄存器中具有B2位(RF字段更改)的MCU设置为高。 这将通知MCU
    程序已中止,必须重置系统。 时钟提取器在中自动激活
    此模式"。

    根据上述陈述,如果我们关闭RF字段,整个模块将被重置,或者任何其他含义,请帮助我理解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas Mueller,您好!

    由于我使用的是带MSP430F5529LP的TRF7970A,因此我希望实现直通模式  

    "https://www.ti.com/lit/an/sloa214/sloa214.pdf?ts=1652782634825&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F"

    上述链接用于MSP430F2370实施,下面是参考引脚图  

    我尝试从MSP430F2370移植到MSP430F5529LP,但由于没有引脚可用,因此无法实现直接模式,因此请帮助我们使用TRF7970A+MSP430F5529LP实现5529实现直接模式

    谢谢!

    Shivaraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivraj,您好!

    您是否使用 DLP-7970ABP

    此致,

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的  ,我们正在使用 DLP-7970ABP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivraj,您好!

    DLP-7970ABP的简化示意图可在第三方供应商DLP-Design的网页(https://www.dlpdesign.com/bpd/7970ABPv47.pdf)上找到

    如您所见,可在DLP-7970ABP的R12处访问MOD引脚信号。 如果您删除R12,您可以将MOD用蓝线连接至一些未使用的Launchpad端口针脚。 miso针脚始终连接到用于SPI控制的Launchpad。

    此致,

    Andreas。