主题中讨论的其他部件:TRF7970A, MSP430F2370, DLP-7970ABP
大家好,
我正在将msp430f5529lp和trf7970a与 RF430FRL152HEVM一起使用 ,以便将ndef消息从 RF430FRL152HEVM发送 到 trf7970a。
由于我是按照“RF430FRL15xH NFC项目”文件夹中给出的基本示例操作的,因此该示例工作正常,但我的要求是通过仅打开射频信号一 毫秒来发送ndef消息。
欢迎提出任何建议。
谢谢
Shivraj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我正在将msp430f5529lp和trf7970a与 RF430FRL152HEVM一起使用 ,以便将ndef消息从 RF430FRL152HEVM发送 到 trf7970a。
由于我是按照“RF430FRL15xH NFC项目”文件夹中给出的基本示例操作的,因此该示例工作正常,但我的要求是通过仅打开射频信号一 毫秒来发送ndef消息。
欢迎提出任何建议。
谢谢
Shivraj
感谢您的回复,我还有其他一些疑问。
是否可以通过从trf7970a向trf7970a发送读取命令在1毫秒内接收4字节数据?(即在1毫秒内传输)
是否有任何方法可以让我们了解 在给定的时间内从trf7970a传输到tr7970a的字节数。
谢谢
shivraj
Shivraj,您好!
将数据从一个TRF7970发送到另一个TRF7970将是点对点模式的使用案例。 此模式需要实施防碰撞算法,这会产生相当大的开销。
此外,TRF7970A还可以在 卡仿真模式下运行,并在 读卡器/刻录机模式下从另一个TRF7970A接收数据(如果适合您的应用)。 这将模拟读卡器到标记的连接。 在这里,ISO Write命令可以提供更直接,更省时的数据传输。 在这里,我建议您研究ISO规范的计时,命令格式和协议开销。
对于定时分析,可以使用额外的回路天线"嗅探" TRF7970A的射频。 您至少可以看到射频的AM调制并分析位。
此致,
Andreas。
谢谢你的答复,我还有另一个疑问
如果我关闭射频场,会发生什么情况? 它将进入发现模式(i,e,从sense _Req开始)还是处于暂停状态?
我正在使用P2P通信在一毫秒的时间内发送和接收数据, 但我的要求是需要在一毫秒的持续时间内传输和接收数据,并且 在9毫秒的持续时间内关闭 RF字段 ,在9毫秒 的持续时间内,将会发生什么 情况,它将进入发现模式(i,e, 从sense _Req开始),或者它是否处于以前的状态?
Shivraj,您好!
它取决于设备的角色。 您可以在应用手册"NFC主动和被动对等通信使用TRF7970A (修订版 b)"。
此致,
Andreas。
Andreas Mueller,您好 ,我使用 TRF7970A(修订版 b)",但我没有得到任何有关关闭和打开射频场的线索或提示,因为我正在尝试时间关键型应用程序,我想关闭射频场9毫秒,1毫秒,我想传输和接收数据。
我需要澄清以下问题:
在上图中,如果我在NFC-A后关闭RF场,TRF模块将重置 为从头开始 ,否则 将位于NFC-A
如果我们关闭RF Field (射频场)时模块将重置,则表示需要更换模块。
自从我签入了“TRF7970A多协议完全集成13.56-MHz RFID和近场通信”之后
(NFC)收发器IC "数据表(第14页):
它指出
根据来自启动器的第一个命令,将执行以下操作:
•如果第一个命令是SENS_REQ或All_Req,则目标必须为106-
kbps被动通信开始;之后,波特率可以更改为212 kbps或424
kbps,由NFC启动器设备确定。 如果NFC目标检测级别中的B5位
未设置寄存器,MCU处理SDD,接收到的命令将发送至FIFO。 对于
为了实现互操作性,TI建议允许MCU处理SDD过程,而不是
使用TRF7970A Auto-SDD功能确保与其他NFC设备的互操作性。 "如果RF字段
关闭(NFC目标协议寄存器中的B7为低)时,系统会随时向发送IRQ
IRQ寄存器中具有B2位(RF字段更改)的MCU设置为高。 这将通知MCU
程序已中止,必须重置系统。 时钟提取器在中自动激活
此模式"。
请提供对 以下陈述的说明 :"如果RF字段
关闭(NFC目标协议寄存器中的B7为低)时,系统会随时向发送IRQ
IRQ寄存器中具有B2位(RF字段更改)的MCU设置为高。 这将通知MCU
程序已中止,必须重置系统。 时钟提取器在中自动激活
此模式"。
根据上述陈述,如果我们关闭RF字段,整个模块将被重置,或者任何其他含义,请帮助我理解这一点。
Andreas Mueller,您好!
由于我使用的是带MSP430F5529LP的TRF7970A,因此我希望实现直通模式
上述链接用于MSP430F2370实施,下面是参考引脚图
我尝试从MSP430F2370移植到MSP430F5529LP,但由于没有引脚可用,因此无法实现直接模式,因此请帮助我们使用TRF7970A+MSP430F5529LP实现5529实现直接模式
谢谢!
Shivaraj
Shivraj,您好!
您是否使用 DLP-7970ABP?
此致,
Andreas。
是的 ,我们正在使用 DLP-7970ABP
Shivraj,您好!
DLP-7970ABP的简化示意图可在第三方供应商DLP-Design的网页(https://www.dlpdesign.com/bpd/7970ABPv47.pdf)上找到。
如您所见,可在DLP-7970ABP的R12处访问MOD引脚信号。 如果您删除R12,您可以将MOD用蓝线连接至一些未使用的Launchpad端口针脚。 miso针脚始终连接到用于SPI控制的Launchpad。
此致,
Andreas。