This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:通过 LSS-110-01-F-DV-A-TR 连接器为 CC2650STK 供电

Guru**** 2595835 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1118870/cc2650stk-powering-cc2650stk-via-lss-110-01-f-dv-a-tr-connector

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: CC-DEVPACK-DEBUGCC2650

尊敬的 TI 专家:

我正在设计一个 PCB、使用3.7V Lipo 电池和3.3V LDO (LP5907-3.3 250mA)的组合、通过 LSS-110-01-F-DV-A-TR 连接器为 cc2650stk 供电。

我的原理图是否有问题?

引脚配置是根据 cc-devpack-debug 的原理图设计的。

我知道连接器上的引脚10对应于 DevPack_VDD。

但我不确定引脚2和引脚20是否都应连接到3.3V。

那么、我需要将所有引脚2、引脚10和引脚20连接到3.3V 还是仅连接引脚10?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处提交设计以进行适当审查:  

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我只是一名学生、此设计用于我在大学的研究项目。 此外、该设计目前不涉及 CC2650的射频部分、而是通过 CC2650STK 的 LSS 连接器供电。 因此、我是否仍然需要使用申请表通过电子邮件寻求设计建议?

    谨致问候、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DevPack 连接器上的连接似乎发生翻转。 您是否遵循以下原理图: https://www.ti.com/tool/CC2650STK

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、我按照 cc-devpack-debug 中的原理图进行操作、因为我希望 PCB 连接到 CC2650STK。

    我认为翻转是因为连接器的结构(LSS-110-01-F-DV-A-TR)。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望通过 PCB 为 STK 供电、则 TPS22910应从 DevPack 连接器获取所需的信号。

    因此、您应该将2和20连接到3V3。

    您还可以通过跳线将这三个引脚连接在一起、这样可以提供灵活性。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我有另一个问题、CC2650STK 具有板载天线。

    我是否需要使 PCB 的接地平面和电源平面(3.3V)远离它?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应围绕天线区域遵循参考设计中的布局。

    此致