This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:使用 TRF7970A 进行设计

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1118130/trf7970a-designing-with-trf7970a

器件型号:TRF7970A

大家好、团队、
我将 IC TRF7970A 用于 NFC 应用。
我找不到 适用于 TRF7970A 的任何参考设计。 但参考设计可用于  TRF796xx。
1)。 我是否也可以对 TRF7970A 使用相同的设计 ?
2)。 我们计划使用50欧姆13.56MHz PCB 天线 AAR3026-SN。 天线的电感为 47.356nH。
如何设计针对该电感的天线调优?
3)。 我们选择的连接器具有插头连接器(47.356nH 电感)、因此 我们确实需要 天线调谐电路(在红色框中)吗?或者、它仅适用于图像中的 ANT1

4)。 所连接的是电路。 您能评论一下吗?


5)。 我们需要读/写器模式和卡仿真模式。
6)。 您能不能建议我们可以使用哪种类型的 NFC 标签来实现我们的目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!

    我很高兴看到您对 TRF7970A 器件感兴趣。 以下是我的答案:

    1. 您可以在文档"TRF7970A 和 TRF7964A 器件的常见问题解答"的第3.4章中找到参考设计列表(修订版 B)" TRF7970A 数据表的第7章中还有一个参考设计。 但 TRF796xx 参考设计应与 TRF7970A 兼容。
    2. 应用手册《TRF79xxA 天线设计指南》(修订版 c)"。 本文档还建议使用大约1.5uH 的天线电感。 您可能需要重新考虑您的天线选择。 您选择的天线似乎不是回路天线、磁耦合和功率传输到无源标签需要回路天线。
    3. 为了实现50欧姆阻抗、需要对红框中的天线进行调优。 它还将 Q 因子调整为所需带宽(请参阅《TRF79xxA 天线设计指南》(修订版 c)"。
    4. 该原理图与可见的内容看起来很好、但您应该考虑阻断电源电容。 天线调谐组件(参考设计中的红框)取决于天线。 布局指南可在应用手册"TRF79xxA HF-RFID 读取器布局设计指南(修订版 a)"。
    5. 好的、TRF7970A 可以支持这一点。
    6. NFC 标签类型取决于用例(您的用途)。 数据表和常见问题解答文档(第1.2章)列出了所有支持的标签类型。 我认为最容易理解的标签类型是 ISO15693 (TFT)。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、
    感谢你的答复。
    1)。 您能否解释选择另一个天线的原因?
    2)。 您能建议使用天线吗?
    3)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!

    使用不同天线的主要原因是建议的电感为1.5uH。

    如果您仍在设计 PCB、则可以包含天线回路并根据需要设计天线(形状/尺寸)。

    如果您希望通过天线、则搜索电感为 ca 的任何线圈天线。 1.5 μ H

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、
    感谢你的答复。
    天线(MPN - FXR.01.07.0100C.A)似乎是一个不错的选择。
    其电感为 1.54uH。
    您能否解释一下天线中电感的重要性?
    我们计划使用 NFC 卡 4034。 请您对此进行评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!

    我认为您选择的天线可以正常工作。 在制造商的数据表中、他们甚至窃取了我们在"TRF79xxA 天线设计指南"(修订版 c)"。

    同一文档的第2.2章说明了天线电感的相关性。

    我对您所选的 NFC 卡一无所知、因此我无法对此进行评论。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas。
    感谢你的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、
    使用此架构可实现的最大距离是多少?
    我们期望 从无源卡中获得4英寸的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!

    它还取决于标签天线的尺寸、但作为粗略估计、您可以预期1到3英寸。 另请参阅常见问题解答文档中的第1.4章(TRF7970A 和 TRF7964A 器件的常见问题解答)。

    此致、

    Andreas。