主题中讨论的其他器件:CC3200AUDBOOST、 CC3200、 CC1352P7、 CC2652R7、 CC2642R
您好!
我尝试运行由 TI 资源共享的 I2S 回波示例。
该示例建议使用我购买的 CC3200AUDBOOST、并按照以下步骤操作:
CC3200音频 BoosterPack
- BoostPack DIN的信号引脚与此 LaunchPad 不兼容。 使用以下修改之一,启用与 i2secho 示例一起使用的 CC3200音频 BoosterPack。
- 向下弯曲下面的两个针脚 DIO30。 此外,折弯DIO28-30。 请确保弯曲的针脚未与 IC 或任何其他组件接触、弯曲的针脚应足以确保它们未连接到 CC3200音频 BoosterPack。
- 将 CC3200音频 BoosterPack 连接到 LP_CC1352P7_4
- 在 CC3200音频 BoosterPack 上的以下引脚之间运行跳线:
- DIN: P3.3和P3.9
- DOUT: P3.4和P3.10
- BCLK: P3.5和P3.8
- FSYNC/WCLK: P4.9和P3.7
 
- DIN: