This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:当位于高电流承载电缆附近时、通信链路断开。

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1102815/trf7970a-communication-link-breaks-when-positioned-near-high-current-carrying-cables

器件型号:TRF7970A

您好!

对于我们的应用、NFC 天线放置在靠近高电流承载电缆的位置。 当没有电流通过电缆时,NCF 天线之间的通信工作正常。 一旦电流过(高达40A)、我们就会失去通信。 需要一种方法来减轻 EMI 对天线的影响。 将承载电缆的高电流与天线线圈同心放置已产生更好的结果、但使用 TRF7970A 的两个 NFC 器件之间的无线通信链路再次断开。

这肯定是影响 NFC 无线链路的大电流电缆所导致的 EMI。  我们尝试过铁氧体板实验、但没有成功。

添加带通滤波器以将频率集中在13.56MHz 左右看起来是一种可能的解决方案。  请告诉我这是否有意义。

此致
Anvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anvin、

    我想、将天线移至与电缆的一定距离是不可行的、对吧?

    BTW:即使没有电流流动、电缆的存在也可以对天线进行解调。

    由于 NFC 天线传输与磁场耦合、因此有可能屏蔽电场干扰。 但我想大电流电缆的发射也是磁性的。

    向电缆施加哪种大电流信号? 是直流电吗? 如果是交流电、那么频率是多少?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的回答

    是的、移动天线不是一个选项。

    因此、在与电缆相同的位置、NFC 通信链路工作正常。 只有当我们通过电缆传递高电流时、无线链路才会断开。

    它是流经电缆的直流电流、因此它是流经这些电缆的高波动直流电流。 根据负载(电机控制器和电机)、振幅和频率将发生变化。

    请在下面找到负载( 电机控制器和电机)的辐射发射。 这些读数来自实验室、是从远处获取的。 NFC 天线放置在靠近电缆的位置(根据电机和电机控制器的需求流过这些电缆的电流相同)、我想这些效应比下图所示的效果强得多。


    是否有办法过滤掉通过天线到达 TRF7970A 的不需要的信号?

    此致
    Anvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anvin、

    正如您可以想象的那样、13.56MHz 附近的辐射发射至关重要。

    我想带通滤波器无法完全解决该问题、因为13.56MHz 范围无法阻止、但似乎也会受到发射的影响。

    如果可能、您可以尝试将天线旋转90°。 这样、您可以最大限度地减小与天线相关的场分量。

    如果这3个项目(滤波器、天线方向和屏蔽)无法改善问题、那么我担心您必须重新考虑您的天线布置。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来没有反馈、因此我假设这种胎纹已解决、可以关闭。 关闭该线程后、您仍可以回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。