This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:通用定时器:比较时切换引脚

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1109849/cc1352p-general-purpose-timer-toggle-pin-on-compare

器件型号:CC1352P

我正在使用 CC1352P、并尝试配置计时器、以便在比较模式下的计时器达到超时时时时切换引脚。
我不知道如何在输出模式中使用特定引脚连接计时器。

我尝试了以下配置、但它似乎不起作用。

TimerConfigure(TIMER_BASE, TIMER_CFG_A_ONE_SHOT | TIMER_CFG_B_CAP_TIME | TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | GPT_TAMR_TCACT_TOG_ON_TO);

IOCPortConfigureSet(PIN, IOC_PORT_MCU_PORT_EVENT4, IOC_STD_OUTPUT);
TimerLoadSet(TIMER_BASE, TIMER_A, timerValue);
TimerEnable(TIMER_BASE, TIMER_A);

此用例是否有任何示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JK、

    请查看 SDK 中提供的 timerled 示例、其中的 LED 针对周期性计时器事件进行切换。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEam5xafLyxwz71qaWiuFA__BSEc4rl__LATEST

    此致、

    SID   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我希望计时器硬件在比较模式下直接写入/清除引脚、而不使用回调函数。
    由于参考手册描述了一个相关的寄存器(请见屏幕截图)、这应该是可能的、但我不知道如何将 GPT 与特定的引脚连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JK、

    PWM 驱动器似乎使用 GP 定时器外设、并将脉宽调制信号映射到 GPIO 引脚。

    SDK 中的 pwmled2示例似乎是一个很好的参考示例。 您可以选择"无"选项来使用硬件、而不是使用 LED、这样您就可以将计时器输出信号映射到任何可用的 GPIO。  

      

    请在 SDK 中找到 pwmled2示例。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEN6zsdV2nPGgntYqmYAsA__BSEc4rl__LATEST

    此致、

    SID