This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:引导映像管理器安全策略

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1105191/lpstk-cc1352r-boot-image-manager-security-policy

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352R

尊敬的 TI 工程师和专家:

我正在学习如何使用引导映像管理器将无线上传部署到我的 TI CC1352R 板。

  1. 为了防止黑客入侵、BIM 提供了哪些安全功能来防止黑客将恶意固件上传到我的 TI 电路板?
  2. 除了使用蓝牙无线技术将新固件上载到 TI 板之外、 BIM 是否支持其他无线协议上载新固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    1.确实有某种方法可以锁定 OAD,我们将尝试回到您那里,详细了解如何锁定 OAD。

    2.如您在 SDK 中所见、您还可以通过 IEEE 802.15.4等其他无线技术使用 BIM。 请查看以下示例、并查看我们的文档: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHMS2yA77-HDuWFq0pJs2w__BSEc4rl__LATEST&search=OAD

    BR、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    好的。  期待了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    如堆栈用户指南中的警告中所述、TI 在固件更新期间不提供安全或身份验证机制。  

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/docs/ti154stack/html/ti154stack-guide/oad-secure-index.html

    但是、您可以使用安全 BIM、它是 BIM 的扩展、其中不接受升级无符号 OAD 映像。 您可以在此处找到安全 BIM 的文档。

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/docs/ti154stack/html/oad-secure/bim.html#secure-bim

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddanth、

    那么、什么是片外 BIM 和片上 BIM?  我应该选择哪种类型的示例项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddanth、

    我正在尝试使用 Simplelink SDK 6.1附带的 OAD 工具。  事实证明、安装这些 python 模块失败。  这里是输出。  如何纠正它们?

    我的系统是 Windows 10、WinPython 3.9。

    C:\TI\CCS\11.2\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29\tools\common\oad>pip install -r requirements.txt
    Collecting crcmod
      Using cached crcmod-1.7-py3-none-any.whl
    Collecting intelhex
      Using cached intelhex-2.3.0-py2.py3-none-any.whl (50 kB)
    Requirement already satisfied: ecdsa in c:\myprograms\python\python-3.9.10.amd64\lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (0.17.0)
    Collecting staticx
      Using cached staticx-0.13.6.tar.gz (67 kB)
      Preparing metadata (setup.py) ... done
    Collecting patchelf-wrapper
      Using cached patchelf-wrapper-1.2.0.tar.gz (197 kB)
      Preparing metadata (setup.py) ... done
    Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in c:\myprograms\python\python-3.9.10.amd64\lib\site-packages (from ecdsa->-r requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
    Requirement already satisfied: pyelftools in c:\myprograms\python\python-3.9.10.amd64\lib\site-packages (from staticx->-r requirements.txt (line 4)) (0.28)
    Building wheels for collected packages: staticx, patchelf-wrapper
      Building wheel for staticx (setup.py) ... error
      error: subprocess-exited-with-error
    
      × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
      │ exit code: 1
      ╰─> [25 lines of output]
          running bdist_wheel
          Traceback (most recent call last):
            File "<string>", line 2, in <module>
            File "<pip-setuptools-caller>", line 34, in <module>
            File "T:\Users\Timmy\AppData\Local\Temp\pip-install-pyu7jpxn\staticx_8a9c1663faf348389bb98726871c1832\setup.py", line 122, in <module>
              setup(
            File "C:\MyPrograms\Python\python-3.9.10.amd64\lib\site-packages\setuptools\__init__.py", line 87, in setup
              return distutils.core.setup(**attrs)
            File "C:\MyPrograms\Python\python-3.9.10.amd64\lib\site-packages\setuptools\_distutils\core.py", line 148, in setup
              return run_commands(dist)
            File "C:\MyPrograms\Python\python-3.9.10.amd64\lib\site-packages\setuptools\_distutils\core.py", line 163, in run_commands
              dist.run_commands()
            File "C:\MyPrograms\Python\python-3.9.10.amd64\lib\site-packages\setuptools\_distutils\dist.py", line 967, in run_commands
              self.run_command(cmd)
            File "C:\MyPrograms\Python\python-3.9.10.amd64\lib\site-packages\setuptools\dist.py", line 1229, in run_command
              super().run_command(command)
            File "C:\MyPrograms\Python\python-3.9.10.amd64\lib\site-packages\setuptools\_distutils\dist.py", line 985, in run_command
              cmd_obj.ensure_finalized()
            File "C:\MyPrograms\Python\python-3.9.10.amd64\lib\site-packages\setuptools\_distutils\cmd.py", line 107, in ensure_finalized
              self.finalize_options()
            File "T:\Users\Timmy\AppData\Local\Temp\pip-install-pyu7jpxn\staticx_8a9c1663faf348389bb98726871c1832\setup.py", line 56, in finalize_options
              self.plat_name = get_platform()     # Equivalent to passing --plat-name
            File "T:\Users\Timmy\AppData\Local\Temp\pip-install-pyu7jpxn\staticx_8a9c1663faf348389bb98726871c1832\setup.py", line 89, in get_platform
              uname = os.uname()
          AttributeError: module 'os' has no attribute 'uname'
          [end of output]
    
      note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
      ERROR: Failed building wheel for staticx
      Running setup.py clean for staticx
      Building wheel for patchelf-wrapper (setup.py) ... error
      error: subprocess-exited-with-error
    
      × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
      │ exit code: 1
      ╰─> [18 lines of output]
          T:\Users\Timmy\AppData\Local\Temp\pip-install-pyu7jpxn\patchelf-wrapper_c3427cc652ce4506ae5808b97ff3843f\setup.py:222: DeprecationWarning: Due to possible ambiguity, 'convert()' is deprecated. Use 'convert_file()'  or 'convert_text()'.
            long_desc = pypandoc.convert(long_desc, 'rst', format='md')
          running bdist_wheel
          running build
          running build_py
          creating build
          creating build\lib
          creating build\lib\patchelf_wrapper
          copying patchelf_wrapper\__init__.py -> build\lib\patchelf_wrapper
          running build_patchelf
          C:\MyPrograms\Python\python-3.9.10.amd64\lib\site-packages\setuptools\command\install.py:34: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
            warnings.warn(
          running check_patchelf
          patchelf not found
          running clean_patchelf
          Extracting to build\lib/patchelf-0.11
          Configuring: ./configure --prefix C:\MyPrograms\Python\python-3.9.10.amd64
          error: [WinError 193] %1 is not a valid Win32 application
          [end of output]
    
      note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
      ERROR: Failed building wheel for patchelf-wrapper
      Running setup.py clean for patchelf-wrapper
    Failed to build staticx patchelf-wrapper
    Installing collected packages: patchelf-wrapper, intelhex, crcmod, staticx
      Running setup.py install for patchelf-wrapper ... error
      error: subprocess-exited-with-error
    
      × Running setup.py install for patchelf-wrapper did not run successfully.
      │ exit code: 1
      ╰─> [15 lines of output]
          T:\Users\Timmy\AppData\Local\Temp\pip-install-pyu7jpxn\patchelf-wrapper_c3427cc652ce4506ae5808b97ff3843f\setup.py:222: DeprecationWarning: Due to possible ambiguity, 'convert()' is deprecated. Use 'convert_file()'  or 'convert_text()'.
            long_desc = pypandoc.convert(long_desc, 'rst', format='md')
          running install
          C:\MyPrograms\Python\python-3.9.10.amd64\lib\site-packages\setuptools\command\install.py:34: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
            warnings.warn(
          running build
          running build_py
          creating build\lib\patchelf_wrapper
          copying patchelf_wrapper\__init__.py -> build\lib\patchelf_wrapper
          running build_patchelf
          running check_patchelf
          patchelf not found
          running clean_patchelf
          Cleaning build\lib\patchelf-0.11
          error: [WinError 5] Access is denied: 'build\\lib\\patchelf-0.11\\build-aux\\compile'
          [end of output]
    
      note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
    error: legacy-install-failure
    
    × Encountered error while trying to install package.
    ╰─> patchelf-wrapper
    
    note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
    hint: See above for output from the failure.
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    我不能完全确定您的安装错误。 但是、您是否了解过该 SimpleLink Academy for OAD?
    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc13xx_cc26xxsdk_6_10_01_00/modules/154-stack/154-stack_05_oad/154-stack_05_oad.html

    它提供了有关如何使用 TI 15.4堆栈起诉 OAD 的概述和教程。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、
    如果我们使用15.4 Stack 上载启动映像、那么2个 SimpleLink 器件之间的有效通信范围是多少?  我预计它将比 BLE 长得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    是的、低于1GHz 通常会为您提供更好的范围。 范围取决于许多因素、我建议您使用我们的距离估算器工具、并包含特定用例的因素、以获取距离估算值。

    https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    此致、

    SID