This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:商业读取器的读写问题

Guru**** 2603745 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1108561/rf430frl152h-problems-reading-and-writing-with-commercial-readers

器件型号:RF430FRL152H

我使用了大肠杆菌设计师来设置线圈天线的参数(如图所示)、并将其与 rf430frl152H 相连。 然后使用可调电容器调整谐振频率。 当商用读/写器(输出8W)使用较小的天线时、可以正常读取和写入此标签(大约30x18cm)。 但是、更换较大的天线(约47x24cm)时、将会出现一些死区(有大量区域可以识别标签、但无法读取和写入)。

我想来这里寻求帮助。
我目前认为可能的原因是:
1.Q 值? 图中天线的 Q 值为74.95、这是否太大?
2. 2 x 2厘米仍然太小?
3、共振频率不匹配?

我希望在这里得到帮助,谢谢。