This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:TRF7970A

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1104706/dlp-7970abp-trf7970a

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529TRF7970A

大家好、我将两 个 MSP430F5529与 TRF7970A 搭配使用、并且我将一个模块配置为特殊直接模式(用作发送器)、将另一个模块配置为直接模式1 (用作接收器)、我的问题是在接收器端、我无法接收任何数据。  

这是我的 RX 端。

这是我的 Tx 侧。

我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    我今天正在参加全天培训、下周将查看您的请求。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas 希望您今天免费,我能通过配置 SDM 和在 DM1模式下接收数据来获得用于发送数据的示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    我知道的 SDM 和直接模式的唯一示例代码在应用手册"使用 TRF7970A 的特殊直接模式"中有引用。

    以下是示例代码的链接: http://www.ti.com/lit/zip/sloa214

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、我已将一个带有 trf7970a 的 msp430f5529lp 配置为用作 SDM (它将充当 sloa214中给出的发送器)、而在另一方面、我具有与 trf7970a 相同的 msp430f5529lp 和直接模式1 (它将充当 同一文档中给出的接收器) 我的问题是,他们是否会互相沟通? 我的意思是,配置为 DM1的模块是否会从配置为 SDM 的模块接收数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    如果您参考 SLOA214中的第4.3章 、那么使用 DM1接收实际上意味着接收来自标签的响应。 TRF7970A 仍可用作 NFC/RFID 读取器。 此示例代码不用于模拟 MIFARE Classic 标签。 因此、其中2个 NFC/RFID 读取器设置不会相互通信。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas,谢谢您的理解,但 我想在两个 trf7970a 之间进行简单的射频通信,并遵循 ISO 标准吗? 是否有任何示例代码或流程图可实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    我不知道两个 TRF7970A 器件之间的通信不符合 ISO 标准的任何示例。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以再次确认? 此外、TI 是否有任何替代模块可支持满足我们的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    正如前面所述、我不知道两个 TRF7970A 器件之间存在任何不符合 ISO 标准的通信示例。

    我并不是说不可能将 TRF7970A 用于此目的、但没有示例代码。 因此、您必须自行开发一些内容。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andreas。