This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:15.4 Stack OAD 片上在2.4GHz 频带上不工作。

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, LPSTK-CC1352R, CC1352P, UNIFLASH, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1099878/cc1352r-15-4-stack-oad-onchip-not-working-on-2-4-ghz-band

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352PUNIFLASH

大家好、在一侧、我有 一个使用协处理器映像进行编程的 LAUNCHXL-CC1352R1、并连接到 Linux 主机(运行 Ubuntu 14.04 LTS)。

另一方面、我有一个 LPSTK-CC1352R、它运行 BIM +持久性映像+传感器应用映像。

我目前使用的是 CCS v11.2和  SimpleLink CC13xx CC26xx SDK v6.10.00.29。

我首先成功地在低于1GHz 频带上使用15.4-stack 对 OAD 片上进行了色谱。 然后、我下载了用于2.4GHz 频带的持久映像和应用映像、并对 LPSTK-CC1352R 进行重新编程。 在收集器侧、我还使用 collector-2:4.cfg 配置文件重新启动它。

传感器确实会加入网络、但当 FW 更新请求发送到器件(命令 w)时、传感器似乎会重置为 姐妹图像、但当尝试重新加入网络时、器件会挂起。 它不通过 RF 接收/发送消息、并且 CUI 不再响应。

此配置是否存在任何已知问题?

谢谢、

Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    此配置似乎没有已知问题。   

    请再次执行这些步骤、并告知我们问题是否仍然存在、  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AB3Gk81Kv0do0GCwtD9kEQ__BSEc4rl__LATEST

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sid、感谢您的回答。

    我遵循了您提供的 SLA 模块中的步骤。 但是、我进行了一些修改、因为我要测试 OAD 片上处理、而不是片外处理。 我已经使用低于1GHz 进行了测试、该过程顺利完成。

    当我使用2.4GHz 频段时、问题出现。 持久映像必须重新加入协处理器时、传感器停止响应。  传感器器件使用(BIM 片上十六进制文件、传感器 OAD 片上持久性2.4GHz 安全图像十六进制文件和传感器 OAD 片上2.4GHz 安全 bin 文件)进行编程。

    我还尝试仅使用 BIM (片上)和蠕动图像对传感器进行编程、以使 BIM 从持久性图像引导、结果是相同的。 当传感器加入协处理器时、它停止响应来自串行接口的命令、并且不处理来自协处理器的任何命令(即使用"t"命令切换 LED)。

    此致、

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、  

    我们正在尝试重现您在最后看到的内容。我们很快会回来。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    我想我可能已经复制了您看到的问题。

    我看到、器件加入网络后不久、持续的2.4GHz 应用程序就会在 Main_assertHandler 中结束。 您是否能够验证这也是您身边发生的情况?

    谢谢、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaj、您好!  

    感谢您花时间研究此问题。

    我可以确认 、器件加入网络后不久、持续的2.4GHz 应用程序就会在 Main_assertHandler 中结束。 调用此处理程序函数时、断言原因代码为 MAIN_ASSERT_MAC。

    此致、

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    这只是一个状态更新、我还没有为您提供答案。

    我将通过仅将 BIM 映像和持久应用映像(而不是用户应用程序映像)加载 到 器件来重现此问题。

    这是我目前所了解/认为的:

    OAD 客户端正在向未初始化的 OAD 服务器地址发送复位响应。

    OADProtocol_sendOadResetRsp (在 OAD_protocol.c 中)在 OADClient_processEvent (在 OAD_client.c 中)中调用 、其中未  初始化参数 oadServerAddr。 这将导致 Mac 调用 assertHandler (因为该消息将是请求 ACK 的广播消息、无法完成)。

    oadServerAddr 由于 非易失性存储器未初始化、因此似乎未使用。


    我需要确定发生这种情况的原因以及预期的行为。  


    感谢您的耐心、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaj、您好!

    感谢您的响应并 关注 此问题。

    如果此测试用例有任何更新/更正措施、请随时向我发布。

    此致、

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaj、您好、希望您做得好。

    我只是想检查是否有任何有关此问题的更新、

    提前感谢、

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    很抱歉耽误您的时间和缺少更新。

    我无法确定问题的原因。 我已经联系了一些专家,他们应该能够帮助我们。

    同时、您能否验证我在上一篇文章中描述的问题也是您看到的问题。 即、调用  OADProtocol_sendOadResetRsp 时使用的地址未初始化(全为零)

    我已经针对低于1GHz 测试了相同的设置(仅限 bim 映像+持久映像)、我可以确认在这种情况下地址也未初始化、但栈以不同的方式处理它、这不会导致您看到的问题。

    感谢您的耐心等待、

    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaj、您好、我在设置上验证了您在帖子中描述的内容。

    一旦传感器加入收集器网络,OADProtocol_sendOadResetRsp()就会在 OADClient_processEvent()中调用。 此时 、oadServerAddr 变量中的所有字段都设置为零(未初始化)。

    我还可以确认您描述的低于1GHz 案例行为(仅限生物映像+持久性映像)与我在本地设置中观察到的行为相同

    此致、

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    感谢您的反馈、这对于调试您的问题非常有用。 我们仍在调查此问题。

    感谢您的耐心等待
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    很抱歉、响应时间很长。

    SDK 中存在错误。  

    作为一种临时解决方法,我相信您可以在 persistent 应用程序中更改 sensor.c 中的以下行::sensor_sendMsg()(但最好也在用户应用程序中更改它)

    dataReq.txOptions.ack = true;

    更改为:
    dataReq.txOptions.ack = pDstAddr->addrMode != ApiMac_addrType_none;

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaj、您好!

    感谢您的回答。 我已经尝试了您建议的解决方法。 现在、传感器在加入网络时不会挂断。 但是、不执行 OAD 片上(我会说甚至不启动)。

    传感器从持久应用程序映像发送 OAD 复位响应后、无法从新映像获取块。 它发出一个'OADProtocol_sendOadImgBlockReq'命令请求块#0但没有成功。 这在 OAD 进程被中止前发生四次不同的情况。

    引起我注意的是、持久应用程序期望将新应用程序映像分为1536个块、而 Linux 处理器则显示"传输块1为768 "、这恰好是传感器预期块的一半。

    您能否确认您是否遇到了相同的行为?

    提前感谢、

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    这不是我看到的行为。 我能够成功完成 OAD 流程。 我使用 的是 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK v6.10.00.29中的以下示例

    传感器:

    • sensor_oad_onchip_2_4g_secure_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos7_ccs (具有先前 帖子中描述的修改版 Sensor_sendMsg ()))
    • sensor_oad_onchip_persistent_2_4g_SECURE_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos7_ccs (如 先前帖子中所述、具有修改的 Sensor_sendMsg ()))
    • BIM_ONCHIP_CC1352P_2_LAUNCHXL_nortos_CCS ("调试"配置、而不是"调试不安全"配置)

    我使用 Uniflash (具有以下设置)对传感器器件进行编程。

    协处理器:

    • CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos7_ccs

    Linux (TI 15-4-Stack 网关 Linux SDK v4.40.00.03):

    • /prebuilt/bin/host_collector_2_4g  prebuilt/bin/collector-2_4g.cfg

    请注意、我使用的是 CC1352P (因此是 CC1352P_2_LAUNCHXL 示例)、而不是 CC1352R、但差异不应成为问题。

    您能否确认您的设置与我类似?

    谢谢、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nokolaj、您好、感谢您的回复。

    事实证明、我使用的是来自主机收集器的内置版本、该版本也用于低于1GHz 测试。

    但是、我没有修改 Makefile 并重新构建以适应不同的块大小(CFLAG += -DOAD_BLOCK_SIZE=64LINE)。 使用此修改构建 host_processor 后、OAD 按预期工作。 我还使用预 buiilt 二进制文件进行了测试、它也起了作用。

    感谢您的帮助。

    Matias