This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:在 rfEchoTx 示例工程上、高 PA 不工作

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1103753/cc1352p7-high-pa-not-working-on-rfechotx-example-project

器件型号:CC1352P7

大家好、我叫 Matias Lao、我目前使用2 个 LP-CC1352P7-4并运行 rfEcho 示例项目(分别为 Tx 和 Rx)。

我已修改默认 的自定义射频堆栈设置、改为使用"自定义 PHY 设置、2400 MHz 频带"。 修改后的运行和显示了 Tx 和 Rx 器件上的预期行为。

下一步是使用高 PA 射频路径来提高输出功率并扩展射频范围。

但是、在启用该设置、编译代码并对 CC1352P7进行编程后、器件会按预期停止响应。 绿色和红色 LED 均不闪烁。

使用的配置是否有任何限制或是否存在任何已知问题?

提前感谢、

Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    您使用的是哪个版本的 SimpleLink SDK 和 CCS?

    如果我理解正确、您使用在没有高 PA 的屏幕截图中发布的设置进行了一次测试、测试结果正常。 当您选中"High PA (高 PA)"复选框时、它将不再工作?

    您是否在选中"High PA (高 PA)"框并将"Tx Power"(Tx 功率)设置为高 PA 值的地方进行了测试?

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mary H、您好、您已正确理解我的测试设置。 它在没有选中"High PA (高 PA)"框(Tx 功率设置为+5dBm)的情况下工作、然后当我选中该框时、它不再工作。

    我使用的是 CCS v11.2.0.00007和 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK v6.10.00.29。

    即使 选中"High PA (高 PA)"框、也不允许我将 Tx Power (Tx 功率)设置为高于+5dBm 的值。

    此致、

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    我已在 SmartRF Studio 中选中 CC1352P7-4数据包 TX 示例、无法勾选"Enable high power output pa"框。 现在确实必须有某种限制,但让我再作更多的解释。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我是 Matias。

    LP-CC1352P7-4确实存在一个持续存在的问题、导致我们瞬间禁用高输出功率 PA 无线电设置。 请查看 SmartRF Studio 7修订历史记录。 我们的团队目前正在进行这项工作、但您现在必须没有这项工作。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur、感谢您的快速响应。

    我已查看 SmartRF Studio 7修订历史记录。  我对下面版本2.25.0中的错误修复有一些疑问。

    • [CC1352P7] 修复了用于控制 LP_CC1352P7-2上的射频开关的信号问题。 当在2.4GHz 频率下使用高 pA (14 - 20dBm)时、这会导致 TX 输出功率性能不佳。 (SRFSTUDIO-3291)。

    首先、我在 TI 站点上找不到任何对 LP_CC1352P7-2的引用。 我在  LP_CC1352P7-1和 LP_CC1352P7-4中找到了(并具有一些单位)。 此 PN 是否存在?

    然后、此错误修复是否意味着可以在 CC1352P7上对2.4GHz 频率使用高功率放大器? 如果是、即使射频设计基于 LP_CC1352P7-2、也无法将2.4GHz 频带上的高 PA 用于自主模式、如下所示。

    提前感谢、

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    截至目前、LP_CC1352P7-2不可用、因此未找到现有 PN。 您在这里看到的只是预览设置。 这也意味着也无法在2.4GHz 频段上使用高 PA。

    BR、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    谢谢 Arthur。

    此致、

    Matias