大家好、我叫 Matias Lao、我目前使用2 个 LP-CC1352P7-4并运行 rfEcho 示例项目(分别为 Tx 和 Rx)。
我已修改默认 的自定义射频堆栈设置、改为使用"自定义 PHY 设置、2400 MHz 频带"。 修改后的运行和显示了 Tx 和 Rx 器件上的预期行为。
下一步是使用高 PA 射频路径来提高输出功率并扩展射频范围。
但是、在启用该设置、编译代码并对 CC1352P7进行编程后、器件会按预期停止响应。 绿色和红色 LED 均不闪烁。
使用的配置是否有任何限制或是否存在任何已知问题?
提前感谢、
Matias