This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2652R BLE 和放大器查询;Zigbee

Guru**** 2613435 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2652P, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1059491/cc2652r-cc2652r-query-for-ble-zigbee

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: CC2652P

您好、先生、

我们收到了客户的一个 RFQ、 并计划推荐 用于 BLE/Zigbee 应用的 TI CC2652R。

如果可以达到以下指定条件、请帮助确认。  

BLE:

  • 标准:   蓝牙芯规格5.0版
  • 蓝牙:  1类发送器操作
  • 频率范围:     2400MHz 至2480MHz
  • 发射功率 :       GFSK TX 功率 10dBm (最小值)/EDR TX 功率10dBm (最小值)
  • 电源控制阶跃:     0.5dB
  • 调制精度:-10至+10KHz
  • 接收器灵敏度:GFSK、1Mbps -93dBm /π/4-DQPSK、2Mbps -95dBm / 8-DPSK、3Mbps -89dBm
  • 接收器带外阻断性能: 776–915MHz -10dBm/1710  –1980MHz -25dBm/2000-2399MHz  -30dBm/2498  –3000 MHz -30dBm/3000  –12750 MHz -20dBm
  • 范围:150英尺(最小)

ZigBee:

  • 标准:   IEEE 802.15.4
  • 频率范围: 2402MHz 至2480MHz
  • 发射功率; +10dBm +/- 1dB
  • 功率控制步长:  1dB
  • 数据速率:   20kbps 至250kbps
  • 接收器灵敏度:  -97dBm
  • 范围:  10至100米

 

此外、请告诉我们是否需要额外的电路/组件来满足该要求。

谢谢你。

Jeff

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我可以谈谈 Zigbee 部分。  如果您需要+10dBm 的 TX 功率、请考虑 CC2652P、因为 CC2652R 最多只允许+5dBm 的输出功率。  LAUNCHXL-CC1352P-4是一个很好的硬件参考点、因为 它在2.4GHz 频率下的设计功率为+10dBm。  Zigbee 数据速率设置为250kbps、因为这是协议规范的一个条件、否则此器件满足上述规范。  动态多协议管理 器(DMM)也是一款出色的软件解决 方案、可连续运行 Zigbee + BLE、SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 中提供了示例。   

    我将邀请 BLE 专家对您的这部分要求进行评论。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff -我是 BLE 专家 Ryan、他要求评论。 我还有一些其他想法:

    [引用 userid="373917" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum 1059491/cc2652r-cc2652r-query-for ble-zigbe-ZigBee"]发射功率 :       GFSK TX 功率 10dBm (最小值)/EDR TX 功率10dBm (最小值)

    正如 Ryan 所说、您需要一个 CC2652P 器件来实现10dBm 的输出功率。  

    [引用 userid="373917" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum 1059491/cc2652r-cc2652r-query-for ble-zigbie"]电源控制步骤:     0.5dB

    不同功率级别之间的阶跃大小各不相同、但最小为1dB。

    [引用 userid="373917" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum 1059491/cc2652r-cc2652r-query-for ble-ZigBee"]范围:150英尺(最小)

    这会因所使用的协议和环境条件的不同而有很大差异。 请参阅 我们的距离估算工具 以获得更好的估算。

    [引用 userid="373917" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum 1059491/cc2652r-cc2652r-query-for ble-ZigBee"]
    • 调制精度:-10至+10KHz
    • 接收器灵敏度:GFSK、1Mbps -93dBm /π/4-DQPSK、2Mbps -95dBm / 8-DPSK、3Mbps -89dBm
    • 接收器带外阻断性能: 776–915MHz -10dBm/1710  –1980MHz -25dBm/2000-2399MHz  -30dBm/2498  –3000 MHz -30dBm/3000  –12750 MHz -20dBm
    [/报价]

    您从何处获取这些参数?  数据表 具有正确的射频参数值。 据我所知、我们也不支持3Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢。

    请指导我下载 LAUNCHXL-CC1352P-4相关文档以供参考吗?

    谢谢你

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    以下 是硬件设计文件和 用于 软件资源的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK。  您还可以参阅 TIREx 以获取在线 硬件 软件 资源。

    此致、
    Ryan