This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:如何使天线窄带

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1063779/trf7970a-how-to-make-an-antenna-narrow-band

器件型号:TRF7970A

我们 Racenergy 计划在未来的项目中实施 NFC、我们设计了几个天线。 在测试后、强度和范围看起来不错、但接受的频率范围非常宽。 我们希望您能就如何制作窄带天线提供建议。 图1是我们的输出、图2是天线设计参考文档的输出。

                

                                      图1.                                                                                                    图2.            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhyuday、您好!

    您是否已经按照天线设计指南(https://www.ti.com/lit/pdf/sloa241)?)第3章和第4章所述添加了天线调谐和匹配组件

    如果是、您能否分享更多详细信息?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    是的、我已经按照第3章和第4章所述进行了天线调优。 强度和范围看起来不错、但如上图所示、天线能够检测到除13.56MHz 之外的其他频率(噪声)、我想避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhyuday、您好!

    我不确定您的带宽为何如此宽。
    您的天线电感是否在推荐的1...1.5uH 范围内?
    通常、带宽随着 Q 值的降低而变得更宽
    因此、您需要更高的 Q 才能实现更严格的带宽。
    通过降低并联电阻(天线设计指南图1中的 R6)、您只能降低给定天线的 Q 系数。
    您现有的并联电阻可能已经过低。
    如果没有、则需要使用具有较低直流电阻的较高 Q 天线作为起点。
    PCB 天线的布线宽度越宽或环路天线的电线越粗、可实现较低的直流电阻。
    您是否测量了天线的阻抗?
    请分享结果。
    您设计了哪种类型的天线?

    此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们能否将聊天更改为私人、因为我无法在公共渠道上共享设计文件。 如果我们能够做到这一点,那将是巨大的帮助。

    此致  

    Abhyudday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhyudday、您好!  

    因为 Andreas 正在度假、我将向您发送一个朋友请求、请您进行私人沟通。

    此致、

    Helfried