This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:在不使用 Launchpad 的情况下闪烁

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, UNIFLASH, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1062184/lpstk-cc1352r-flashing-without-launchpad

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352RUNIFLASHSEGGER

Team 大家好、我们是否有方法可以在不使用 Launchpad 的情况下刷写电路板?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    以确保我正确理解。

    当您说"没有 Launchpad "时、您是否指的是通常使用的第二个 LaunchPad、因为它具有 XDS110 (这是我们刷写 LPSTK 所需的)?

    或者、您要问的是、当您唯一拥有的器件没有 LaunchPad 时、如何刷写 CC1352R MCU?

    无论采用哪种方法、这里的重要事项是、您需要两件事情。 用于刷写器件的软件工具和连接到器件的方法。

    对于软件工具、您可以使用 Uniflash、Smart RF Flash 程序员或许多其他工具。 对于连接、您有很多选择(XDS110调试探针、Segger J-Link 仿真器、Spectrum Digital 仿真器、Stellaris 内电路调试接口等)。

    然后、您可以将调试探针连接到 LPSTK 中的 JTAG 引脚(就像从另一个 Launchpad 借用 XDS110时一样)、然后按照刷写过程进行操作。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处还部分介绍了这一点: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALbrTxwrCNlp7358Kjw6Nw__pTTHBmu__LATEST 、这是套件中包含的快速入门指南指向的页面。