主题中讨论的其他器件:CC1352R、 UNIFLASH、 SEGGER
Team 大家好、我们是否有方法可以在不使用 Launchpad 的情况下刷写电路板?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、您好!
以确保我正确理解。
当您说"没有 Launchpad "时、您是否指的是通常使用的第二个 LaunchPad、因为它具有 XDS110 (这是我们刷写 LPSTK 所需的)?
或者、您要问的是、当您唯一拥有的器件没有 LaunchPad 时、如何刷写 CC1352R MCU?
无论采用哪种方法、这里的重要事项是、您需要两件事情。 用于刷写器件的软件工具和连接到器件的方法。
对于软件工具、您可以使用 Uniflash、Smart RF Flash 程序员或许多其他工具。 对于连接、您有很多选择(XDS110调试探针、Segger J-Link 仿真器、Spectrum Digital 仿真器、Stellaris 内电路调试接口等)。
然后、您可以将调试探针连接到 LPSTK 中的 JTAG 引脚(就像从另一个 Launchpad 借用 XDS110时一样)、然后按照刷写过程进行操作。
BR、
安德烈斯
此处还部分介绍了这一点: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALbrTxwrCNlp7358Kjw6Nw__pTTHBmu__LATEST 、这是套件中包含的快速入门指南指向的页面。