This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:PCB 布局

Guru**** 2453190 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1130182/trf7970a-layout-pcb

器件型号:TRF7970A

你(们)好

如果我将 IC  TRF7970A + MCU 和周围组件放置在 PCB 上的线圈内、是否会有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我不在办公室。
    我必须赶上许多线程、因此请耐心等待、直到我能够处理您的请求。

     此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    是的、它将产生影响。 我建议不要将其放在里面。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否估计 RFID 通信根本不起作用、或者仅在范围缩小的情况下才起作用? 我们的器件的 PCB 直径限制在25mm 左右。 读数距离仅为0.5-1cm。

    -v-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    老实说、我对这种方法没有任何经验。 我从来没有见过有人曾尝试过它。

    在最好的情况下、天线调谐将不再匹配、需要重新调谐。 需要最大程度地减小 GND 平面、这也可能会影响性能。 但我最大的顾虑是磁场强度很大、会反馈到任何敏感元件(如电感器)或任何其他电路部分。 您还应注意通过任何排放测试。

    我认为这不会奏效。

    此致、

    Andreas。