Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP-FET
您好!
我尝试在 RF430FRL152HEVM 上运行一个程序、但在 Code Composer Studio 中出现错误"MSP430:Error connecting to the target:unknown device"、但失败。
我在 Fedora 35 Linux 主机上使用 CCS 版本10.4.0.00006。
我通过 USB 将评估板连接到主机(用于供电)、并通过 JTAG 与 MSP-FET 闪存仿真工具(我通过 USB 将该工具连接到计算机)进行连接。 LED 指示灯亮起、因此连接似乎是完全正确的。
当我在 CCS 中启动调试会话时、工程编译成功、但是工程会尝试连接到硬件、然后我得到错误消息。 我尝试了第二个电路板以排除硬件问题、实际上错误保持不变。
据报告,这一问题在10.3年得到解决,因此不再是一个问题。
我安装了此处提到的 udev 规则(61-msp430uif.rules),但这并没有改变错误模式。
然后、我尝试使用 MSPFlasher、但收到了如下相同的错误:
$ export LD_LIBRARY_PATH=~/ti/ccs1010/ccs/ccs_base/DebugServer/drivers/ ; ~/ti/MSPFlasher_1.3.20/MSP430Flasher -w ~/project/Debug/project.txt -v -o L -g* -----/|-------------------------------------------------------------------- ** / |__ ** /_ / MSP Flasher v1.3.20 ** | / ** -----|/-------------------------------------------------------------------- *** Evaluating triggers...done* Checking for available FET debuggers: * Found USB FET @ ttyACM0 <- Selected* Initializing interface @ ttyACM0...done* Checking firmware compatibility: * FET firmware is up to date.* Reading FW version...done* Setting VCC to 3000 mV...done* Accessing device...# Exit: 16# ERROR: Unknown device* Powering down...done* Disconnecting from device...done* * ----------------------------------------------------------------------------* Driver : closed (Internal error)* ----------------------------------------------------------------------------*/
如何找到(并修复)问题?