This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:CCS:"MSP430:连接到目标时出错:未知器件"

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1055900/rf430frl152hevm-ccs-msp430-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我尝试在 RF430FRL152HEVM 上运行一个程序、但在 Code Composer Studio 中出现错误"MSP430:Error connecting to the target:unknown device"、但失败。

我在 Fedora 35 Linux 主机上使用 CCS 版本10.4.0.00006。

我通过 USB 将评估板连接到主机(用于供电)、并通过 JTAG 与 MSP-FET 闪存仿真工具(我通过 USB 将该工具连接到计算机)进行连接。 LED 指示灯亮起、因此连接似乎是完全正确的。

当我在 CCS 中启动调试会话时、工程编译成功、但是工程会尝试连接到硬件、然后我得到错误消息。 我尝试了第二个电路板以排除硬件问题、实际上错误保持不变。

此处涵盖了一个非常类似的问题: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968394/ccs-msp430-error-connecting-to-the-target-unknown-device-with-rf430frl152-hevm-and-msp-fet-flash-emulation-tool

据报告,这一问题在10.3年得到解决,因此不再是一个问题。

我安装了此处提到的 udev 规则(61-msp430uif.rules),但这并没有改变错误模式。

然后、我尝试使用 MSPFlasher、但收到了如下相同的错误:

$ export LD_LIBRARY_PATH=~/ti/ccs1010/ccs/ccs_base/DebugServer/drivers/ ; ~/ti/MSPFlasher_1.3.20/MSP430Flasher -w ~/project/Debug/project.txt -v -o L -g
* -----/|-------------------------------------------------------------------- *
* / |__ *
* /_ / MSP Flasher v1.3.20 *
* | / *
* -----|/-------------------------------------------------------------------- *
*
* Evaluating triggers...done
* Checking for available FET debuggers:
* Found USB FET @ ttyACM0 <- Selected
* Initializing interface @ ttyACM0...done
* Checking firmware compatibility:
* FET firmware is up to date.
* Reading FW version...done
* Setting VCC to 3000 mV...done
* Accessing device...
# Exit: 16
# ERROR: Unknown device
* Powering down...done
* Disconnecting from device...done
*
* ----------------------------------------------------------------------------
* Driver : closed (Internal error)
* ----------------------------------------------------------------------------
*/

如何找到(并修复)问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    RF430FRL152HEVM 电路板可由 JTAG 电缆供电。 无需额外的 USB 电源。 电路板上的开关 S6需要设置为"电源"。 另请参阅《RF430FRL152HEVM 用户指南》(www.ti.com/.../slau607)中的第2.3.2章。 请告诉我这是否解决了您的连接问题。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已断开 USB 电源线并再次检查。 现在 LED 已关闭、但除此之外没有发生任何变化(CCS 和 MSP430Flasher)。

    我还验证了开关 S6是否处于"电源"位置。

    我还尝试了如果 JTAG 电缆断开连接会发生什么情况、它显示了相同的错误模式。 我检查了 JTAG 电缆是否有缺陷、这可能会妨碍连接、但看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    还请验证 RF430FRL152HEVM 电路板上是否存在跳线 SV7。

    开关 S6可能未完全闭合。 有时、我遇到了难以处理这些小型开关的情况。 请仔细检查它是否已正确关闭。

    请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了跳线 SV7是否存在并在位置之间翻转了 S6、以检查它是否实际达到"电源"。 唉,这个问题仍然没有改变。

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    我对解决这个问题的想法已经不多了。

    也许这确实是 Linux 特有的问题。 您是否有机会尝试在 Windows10下进行硬件访问?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    您是否尝试过通过 NFC 访问 EVM 板?

    这至少表示一个正常工作的 RF430FRL152。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上尝试了 Windows 安装、但没有结果。 结果发现我的两块板都有问题/被骗了、可能是在我之前使用它们的人。 我仍然对这种情况感到很意外。

    使用第三块电路板、我现在可以保持一切正常。