数据表第77页所示的 TX_OUT (引脚5)处的阻抗匹配电路不同于第75页所示的电路。
1) 1)组件值一直到1.2nF 并联电容。 为什么有1.2nF 电容分压器、即第二个1.2nF 电容接地?
2) 2)为什么会有680pF 并联电容和10pF 电容与330nH 电感器并联? 图7-2显示了一个256pF 电容器。
谢谢、
Mikael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Mikael、
第77页所示的原理图是所需阻抗匹配的基本计算、用于将4欧姆的输出阻抗转换为50欧姆的所需阻抗。 第一个电容器的计算值1.2nF 是由电路原理图第75页中的 C15、C16和 C17组合构成的。 这样做是为了耦合 RX 信号。 为此、需要一个电容分压器 C15、C16。 产生的容量为 C15、串联的 C16 = 660pF、并联的 C17 = 1280pF。 C19、C20、C21和 C22的组合也是如此。 C19与 C20 = 166pF 加上 C21和 C22并联= 293pF。 这些值确实与计算完全匹配、但是经过 PCB 最终调整的经证实的值。 这对添加的10pF C18也有效。 这是一款经过验证的电路、多年来一直用于许多设计中。
此致、
Helfried
您好 Mikael、
该电路将使用这些值和最大值 假设天线调谐正确、@5V 的输出功率为200mW。 我将添加一些链接、其中包含对您有用的信息。
参考设计 TRF7970ATB 用户指南:
https://www.ti.com/lit/slou372
PCB TRF7970ATB:
e2e.ti.com/.../8358.TIDM_5F00_NFC_5F00_RW_5F00_PCB.pdf
布局设计指南:
这只是针对 PCB 布局指南、本文档中所示的原理图不应用作参考。
https://www.ti.com/lit/sloa139
天线设计指南:
https://www.ti.com/lit/sloa241
此致、
Helfried
您好 Mikael、
我忘记连接 BOM:
https://www.ti.com/lit/tidr500
此致、
Helfried
您好 Mikael、
我没有该测量的指南。 测量有源放大器的确切输出阻抗并非易事。 我认为,在这种情况下,这并不是真正必要的。 您应该依赖经证明可正常工作的参考电路。 检查输出阻抗是否为50欧姆的简单方法、连接50欧姆负载电阻器、并在两者之间反向连接微型电路 ZEDC-10-2B 等耦合器。 然后、CPL 端口显示返回的信号、当负载和输出阻抗匹配时、理想情况下该信号应为0V。
此致、
Helfried