This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:XDS 更新中的新 Launchpad 问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1053127/launchxl-cc26x2r1-new-launchpad-issue-with-xds-update

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

e2e.ti.com/.../DFU-Error-Messages.docx

您好!

我启动了一个新项目、刚刚收到了两个 LAUNCHXL-CC26X2R1开发板。  我尝试从 CCS 云对其进行编程、并发现了与 XDS110探针相关的问题。  然后、我下载并安装了 CCS v11以及 CC26xx SDK (simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52)、但仍然看到相同的问题。  下面是详细说明、我将随附一个包含确切消息的 Word 文档。

当我尝试编程时、我首先看到一条警告、告诉我需要更新 XDS110探针(当前固件为3.0.0.13)。  我尝试执行此操作、但看到一个错误、更新失败、无法切换到 DFU 模式。  它告诉我拔下插头并重新插上插头、这样做会再次失败。  然后、我按照建议使用 xdsdfu 实用程序、但它未通过-m 命令、提示"device was not found on the bus"(在总线上找不到器件)。

它在我的第二块板上表现出完全相同的行为。  两个电路板都有其默认跳线设置、是否有必须为 DFU 断开的东西?  我不认为它是相关的、但我注意到 TDO、TWI 和 sw0已断开连接、这对于目标 MCU 编程而言是不必要的? (我确实在测试时将其短路、并且对 DFU 问题没有影响)。

请帮助我了解需要做些什么来运行这些新的 LaunchPad 开发套件。

谢谢、
-Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    您运行的是什么操作系统版本? 您能否下载 Uniflash 和/或 Flash Programmer 2 并 评论 您是否能够使用此软件对器件进行编程?  2线 cJTAG 编程不需要 TDO/TWI/SWO 引脚、可通过.ccxml 目标配置文件进行配置。  不过、您可以使用 LED 跳线连接这些引脚作为测试。  我还建议您使用尽可能短的 USB 电缆、例如 LaunchPad 开发套件随附的电缆。  此外、请注意 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v5.30 是 CCS v11支持的最新 SDK。  下面是 有关 XDS110调试的更多信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。

    我正在运行 Windows 10版本21H1。  我尝试了 Uniflash、发现了相同的问题。  我使用随附的3英寸 USB 电缆。

    感谢您提供有关 cJTAG 编程的说明。  跳线对 TDO/TWI/SWO 没有影响。  我可以尝试更新 SDK、但我在使用 TI 云工具时发现了同样的问题、因此我怀疑这会产生任何影响。

    -Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。  我同意更新后的 SDK 不会产生影响。  您从何处获取 LaunchPad?  他们是否是全新的开箱即用产品、是否在这些问题开始发生之前就对其进行了编程?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、它们之前没有编程。  我的客户告诉他们、他在10月购买了他们、以前从未使用过。  我没有发现任何先前使用的迹象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    根据您提供的说明、我认为 XDS110调试器损坏或有故障。  您可以尝试通过单独的 LaunchPad 对 CC2652R1s 进行编程(如果可用)、但无论如何都应更换这些开发套件。  我已要求我们的客户支持中心就此问题与您联系,他们将在一个工作日内与您联系。  请让客户在 准备过程中向您提供有关购买 LaunchPad 的更多信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我还会要求您尝试另一台计算机、以确认这不是问题。  您能否提供 LaunchPad 及其包装盒的正面/背面图片(如果可能)?  您能否提供销售订单号?

    此致、
    Ryan