主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
e2e.ti.com/.../DFU-Error-Messages.docx
您好!
我启动了一个新项目、刚刚收到了两个 LAUNCHXL-CC26X2R1开发板。 我尝试从 CCS 云对其进行编程、并发现了与 XDS110探针相关的问题。 然后、我下载并安装了 CCS v11以及 CC26xx SDK (simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52)、但仍然看到相同的问题。 下面是详细说明、我将随附一个包含确切消息的 Word 文档。
当我尝试编程时、我首先看到一条警告、告诉我需要更新 XDS110探针(当前固件为3.0.0.13)。 我尝试执行此操作、但看到一个错误、更新失败、无法切换到 DFU 模式。 它告诉我拔下插头并重新插上插头、这样做会再次失败。 然后、我按照建议使用 xdsdfu 实用程序、但它未通过-m 命令、提示"device was not found on the bus"(在总线上找不到器件)。
它在我的第二块板上表现出完全相同的行为。 两个电路板都有其默认跳线设置、是否有必须为 DFU 断开的东西? 我不认为它是相关的、但我注意到 TDO、TWI 和 sw0已断开连接、这对于目标 MCU 编程而言是不必要的? (我确实在测试时将其短路、并且对 DFU 问题没有影响)。
请帮助我了解需要做些什么来运行这些新的 LaunchPad 开发套件。
谢谢、
-Jon