请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 大家好、
我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。
我的 TRF7970和 Desfire Light 有问题。 当我从 CLA 90传递命令时、当 CLA 00响应可用时、我不会得到响应。
我尝试通过电话与 NFC 卡通信、一切都很好、我可以开始身份验证过程。 在 TRF7970的帮助下、它不起作用
我形成了这样一个缓冲区来发送、我尝试了几个不同的选项、但对于 CLA 90、我从未得到答案。
此致、
Danilo