This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970和 Desfire 灯之间的通信问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1050572/trf7970a-communication-issue-between-trf7970-and-desfire-light

器件型号:TRF7970A

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

我的 TRF7970和 Desfire Light 有问题。 当我从 CLA 90传递命令时、当 CLA 00响应可用时、我不会得到响应。  
我尝试通过电话与 NFC 卡通信、一切都很好、我可以开始身份验证过程。  在 TRF7970的帮助下、它不起作用
我形成了这样一个缓冲区来发送、我尝试了几个不同的选项、但对于 CLA 90、我从未得到答案。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TRF7970A 和提供的固件支持 Desfire Light 卡使用的 ISO14443A 标准。 如果该卡使用特殊计时或需要 ISO14443A 标准未涵盖的特殊处理、我们将无法支持该卡。 有一个适用于 Mifare Desfire EV1的应用手册、但无法提供超出此范围的支持。 (https://www.ti.com/lit/sloa213)  

    此致、

    Helfried