Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP
我们正在使用此板执行一个项目、现在我们通过 I2C 连接了数字传感器、并为 ADC0提供0.3V 电压(我们根据上一篇文章移除了电阻器)、 然后、我们使用了一个开源 NFC Andriod 应用程序来读取数字传感器和 ADC0的数据。
这个问题是、只有当数字传感器通过 I2C 连接到此电路板时(我们 认为读数正确)、我们才能获得读数。 但是、当我们为 ADC0提供0.3V 电压并断开 i2c 模块时、没有读数。
对于固件部分、我们使用了官方演示(传感器中枢项目)提供的代码
很明显、存在一些错误、我们不知道哪一部分是错误的。 有人可以给我们一些建议吗?