This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:使用 ADC 和 i2c 的 RF430FRL152HEVM

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1045683/rf430frl152hevm-rf430frl152hevm-using-both-adc-and-i2c

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP

我们正在使用此板执行一个项目、现在我们通过 I2C 连接了数字传感器、并为 ADC0提供0.3V 电压(我们根据上一篇文章移除了电阻器)、 然后、我们使用了一个开源 NFC Andriod 应用程序来读取数字传感器和 ADC0的数据。

这个问题是、只有当数字传感器通过 I2C 连接到此电路板时(我们 认为读数正确)、我们才能获得读数。 但是、当我们为 ADC0提供0.3V 电压并断开 i2c 模块时、没有读数。

对于固件部分、我们使用了官方演示(传感器中枢项目)提供的代码

很明显、存在一些错误、我们不知道哪一部分是错误的。 有人可以给我们一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xueji 您好!

    我使用 DLP-7970ABP 读取器设置和 RF430FRL152HEVM GUI 验证了可以一次请求从 ADC0和传感器集线器 BoosterPack 读取数据。

    如果删除了传感器集线器 BoosterPack、也可以从 ADC0读取。 但是、在移除传感器集线器 BoosterPack 后禁用传感器控制寄存器中的数字传感器很重要、否则传感器集线器项目无法处理它。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经听过你的回声了一段时间了,所以我会关闭这条路。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Andreas。