This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:[CC8530]根据流格式查询噪声生成问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1046718/cc8530-cc8530-inquiry-about-noise-generation-problem-according-to-the-streaming-format

器件型号:CC8530

大家好、TI 支持团队

客户已询问以下问题。

客户公司正在使用 CC8530RHAR 产品、我们将分享客户公司对该问题的分析。

问题:在8kHz 正弦波音调播放的情况下、在8k 以外的频带中确认严重噪声、如下所示。

[SLAC 波形和配置工具测试结果]

[PCM16波形和配置工具测试结果]

如上述信息所示、打开 TX 器件的配置工具、并将流媒体格式从 SLAC 更改为 PCM16。

[查询]

1)根据问题中描述的流媒体格式(SLAC、PCM16)、在播放特定频率(如8kHz 正弦波音调)的音频源时是否会产生噪声?

2) 2)在将格式从 SLAC 更改为 PCM16后、射频范围降低了一半。 (10M->5m)

流式传输格式是否会影响射频范围?

(此外、如果您查看 Config rool、您可以看到 PCM16在48kHz 下与 SLAC 相比延迟更小。 如果实际测量 PCM16的延迟、是否确实低于 SLAC 的延迟?)

3) 3)更改流媒体格式(SLAC -> PCM16)时、除了 RF 范围问题之外、是否还有其他副作用?

Thnaks。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="468774" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1046718/cc8530-cc8530-inquiry-about-noise-generation-problem-according-to-the-streaming-format ]1)根据问题中描述的流格式(SLAC、PCM16),播放特定频率(如8kHz 正弦波音调)的声音源时是否会产生噪音?

    是的。 来自 CC85xx 系列用户指南:(第2.3.3.3章 SLAC)

    [引用 userid="468774" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1046718/cc8530-cc8530-inquiry-about-noise-generation-problem-according-to-the-streaming-format "]

    2) 2)在将格式从 SLAC 更改为 PCM16后、射频范围降低了一半。 (10M->5m)

    [/报价]

    这是预期的结果。 PCM16使用5Mbps PHY (用于2个通道)、SLAC 使用2Mbps PHY (用于2个通道)。 我们预计2Mbps PHY 上的范围将增加一倍左右。 如需了解更多相关信息、请访问此 e2e 文章: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/242931/about-purepath-wireless-cc85xx 

    [引用 userid="468774" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1046718/cc8530-cc8530-inquiry-about-noise-generation-problem-according-to-the-streaming-format "]

    如果实际测量 PCM16的延迟、是否确实低于 SLAC 的延迟?)

    [/报价]

    有关 PCM 和非 PCM 格式的最小延迟、请参阅下表:

    [引用 userid="468774" URL"~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1046718/cc8530-cc8530-inquiry-about-noise-generation-problem-according-to-the-streaming-format "]

    3) 3)更改流媒体格式(SLAC -> PCM16)时、除了 RF 范围问题之外、是否还有其他副作用?

    [/报价]

    请参阅 CC85XX 系列用户指南中的第2.3.3章"流媒体格式"、了解更多信息以及可用流媒体格式之间的比较。

    此致、

    Daniel